MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Druckguss

  • Überwachung der Formtemperatur mit einer Wärmebildkamera
  • Kontrolle des Abschreckvorgangs mit einer Wärmebildkamera
  • Beim Auftreten eines Fehlers an einer Druckgießmaschine die Ursache so schnell wie möglich identifizieren

Automatisierungslösungen für den Druckguss in der Automobilfertigung im Überblick

IssuesSolutions 
Überwachung der Formtemperatur mit einer WärmebildkameraÜberwachung mit einer Wärmebildkamera.
Überprüfen des Abschreckprozesses mit einer ThermografiekameraKontrolle des Abschreckvorgangs mit einer Thermografiekamera
Die Ursache so schnell wie möglich identifizieren, wenn ein Fehler in einer Druckgießmaschine auftritt.Bei einem Fehler an einer Druckgießmaschine so schnell wie möglich die Ursache ermitteln

Details zu unseren Automatisierungslösungen für den Druckguss

Überwachung der Formtemperatur mit einer Wärmebildkamera

Verwenden Sie die Thermografiekamera, um kontinuierlich zu überwachen, ob die Form auf einer bestimmten Temperatur gehalten wird, um Risse aufgrund niedriger Formtemperatur zu verhindern und die Gussqualität zu verbessern.

Die Gussqualität wird verbessert, indem die von der Thermografiekamera erfassten Temperaturdaten als Pseudofarbenbilder auf dem GOT angezeigt werden, was eine Visualisierung ermöglicht.

Es können 128 Temperaturüberwachungsbereiche festgelegt werden. Daten wie die Durchschnittstemperatur eines Bereichs und die Positionen der heißesten/kältesten Stellen werden ausgegeben.

Hauptpunkte:

  • Die Aufzeichnung mit einer Thermografiekamera ermöglicht die Messung der Temperatur von Objekten, an denen Thermometer nicht angebracht werden können.
  • Das intelligente Funktionsmodul der MELSEC iQ-R-Serie C kann direkt über einen Switching-Hub mit einer Thermografiekamera verbunden werden, was die Integration von Infrarotthermografie erleichtert.

Überprüfen des Abschreckprozesses mit einer Thermografiekamera

Überwachen Sie die Abschrecktemperatur und die Emissionsfarbe mit der Thermografiekamera, um Qualitätsvariationen aufgrund unterschiedlicher Fertigkeitsniveaus der Arbeiter während der Abschreckinspektion für Wellen zu eliminieren und den Arbeitern eine quantitative Bewertung der Produkte zu ermöglichen.

Die Integration der Thermografiekamera ermöglicht automatisierte Abläufe und eine quantitative Bewertung der Qualität, um Qualitätsvariationen zu verhindern.

Die MELSEC iQ-R-Serie kann direkt über einen Switching-Hub mit einer Thermografiekamera verbunden werden.

Hauptpunkte:

  • Eine einzelne Thermografiekamera misst genau die Temperaturen mehrerer Stellen und trifft Pass/Fail-Entscheidungen basierend auf den Temperaturinformationen, was eine automatisierte Inspektion ermöglicht.
  • Bilder der Temperaturverteilung werden auf dem GOT angezeigt, um abnormalen Stellen visuell zu erkennen.

Schnelle Identifikation der Ursache, wenn ein Fehler in einer Druckgießmaschine auftritt

Überwachen Sie die Ausrüstung in Echtzeit mit einem Betriebsstatusmonitor. Identifizieren Sie die Ursache sofort und reduzieren Sie Ausfallzeiten mit dem Systemrekorder, der den gesamten Verlauf der Protokolldaten, Videos der Ausrüstung und den Bildschirmbedienungsprotokollen aufzeichnet.

Der Systemrekorder ist eine Lösung nach der Wartung, die die Maschinenstillstandszeit durch "vollständige Aufzeichnung" und "einfache Analyse" des Systembetriebsstatus während eines Fehlers erheblich reduziert.

Vom PLC gesammelte Betriebsdaten wie Betriebssignale, Stopp-Signale und Nicht-Stopp-Signale werden überwacht und als zeitliche Verlaufsgrafiken visualisiert.

Hauptpunkte:

  • Die Akkumulation von Grafiken ermöglicht den Vergleich des Betriebszustands vor und nach einer Verbesserung.
  • Die Fehlerursache wird durch Synchronisieren der Zeit des Videos, des Programmübergangs und der Wellenformdaten identifiziert und reproduziert.

Produktpalette für Automatisierungslösungen im Bereich Druckguss

Leistungen

Our Stories

2026-07-07

NEWDie denkende Fabrik: Wie Daten die Leistung in der Produktion steigern

Mitsubishi Electric Automotive Czech

EN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Automotive#MES Interface-Modul

2026-07-07

NEWBMS-gestützte Optimierung von Energie- und Gebäudeleistung

Mitsubishi Electric Automotive Czech

EN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Automotive#Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions#GENESIS64#MELSEC iQ-R-Serie

2024-06-01

Industrieroboter als ungewöhnliches Messwerkzeug zur Prüfung von Radarsensoren

Noffz GmbH

DEEN
#Automotive#Digitalisation#Industrieroboter - MELFA

2023-11-07

Produktion von Elektromotoren

Renault Group

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Automotive#Digital Manufacturing#MELSEC Programmierbare Steuerungen#Visualisierung

2018-11-01

Poka Yoke: Fehlerfreie manuelle Arbeitsplätze

Werkstatt Bremen - Martinshof

DE
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Automotive#Materialflusstechnik#Steuerungen#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA

2012-08-01

Plasmaentgraten in der Automobilzulieferindustrie

MW-TEC GmbH & Co. KG

DEEN
#Automotive#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter#Steuerungen

2007-06-13

Roboterunterstützte Schmelzklebestation

Otto Kuhlmann GmbH & Co. KG MW-TEC GmbH & Co. KG

DEEN
#Automotive#Industrieroboter#Steuerungen

2007-03-01

Flexibles Bauteilmesssystem für die Qualitätskontrolle

Schmidtke electronic

DEEN
#Automotive#Industrieroboter