MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Die Auswirkungen von Energie auf Fertigungsprozesse

Energie ist einer der zentralen Treiber industrieller Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Unternehmen stehen zunehmend vor der Aufgabe, Energieflüsse ganzheitlich zu erfassen, zu analysieren und zu optimieren, um Kosten zu senken und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Mitsubishi Electric
bietet skalierbare Lösungen, die diese Anforderungen erfüllen. Mit intelligenten Energiemanagementsystemen (EMS) lassen sich Verbrauchsdaten präzise erfassen, Muster erkennen und Optimierungen automatisiert umsetzen. In Kombination mit Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Speichersystemen werden Einsparpotenziale erschlossen, die sich langfristig auf Wirtschaftlichkeit und Klimabilanz auswirken.

Ein EMS ist dabei nicht nur ein technisches Werkzeug, sondern ein strategisches Instrument für Unternehmen, die Transparenz, Effizienz und Klimaschutz miteinander verbinden möchten.

Ob Sie gerade erst Ihre digitale Reise beginnen oder eine bestehende Strategie umsetzen möchten, wir sind in der Lage, Ihr Unternehmen zu führen, damit es Energie effektiver nutzen kann. Möchten Sie loslegen?

  • Suchen Sie nach energieeffizienter Ausrüstung?
  • Möchten Sie Ihren Energieverbrauch besser verstehen?
  • Streben Sie danach, Ihren Energieverbrauch zu optimieren?
  • Möchten Sie die Energiebelastbarkeit und -sicherheit verbessern, indem Sie teilweise vom Netz gehen?

Von einzelnen Anlagen bis hin zu mehreren Standorten bietet Mitsubishi Electric eine Suite leistungsstarker Tools, um Ihre Produktionsprozesse zu transformieren.

Energieeffizienz

Möchten Sie die Energieleistung Ihres Standorts durch den Einsatz energieeffizienterer Geräte verbessern?

Energieeffizienz beginnt mit Daten. Durch kontinuierliches Monitoring und präzise Messung lassen sich Energieflüsse nachvollziehen und gezielte Maßnahmen entwickeln. Mitsubishi Electric unterstützt Sie mit Automatisierungs- und Steuerungslösungen, die nicht nur Energieverbrauch senken, sondern auch Produktionsprozesse stabilisieren.

Schon geringe Anpassungen an Antrieben oder Steuerungen können zu deutlichen Einsparungen führen. Frequenzumrichter, Servomotoren und digitale Monitoring-Systeme schaffen Transparenz in Echtzeit und zeigen, wo Energie verloren geht. Die daraus abgeleiteten Maßnahmen führen zu geringeren Betriebskosten und nachhaltiger Ressourcennutzung.

Durch den Einsatz eines Energiemanagementsystems werden diese Daten systematisch gesammelt, bewertet und auf Grundlage klarer Kennzahlen optimiert. Das Ergebnis sind geringere Emissionen, verbesserte Effizienz und eine langfristige Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

Energiemanagement

Ist es für Sie schwierig nachzuvollziehen, wie Ihre Anlagen, Geräte und Gebäude Energie verbrauchen?

Ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 bietet eine international anerkannte Grundlage, um Energieeffizienz strukturiert und messbar zu verbessern. Die Norm fordert eine systematische Vorgehensweise – von der Bildung eines Energieteams über regelmäßige Audits bis hin zur kontinuierlichen Verbesserung anhand von Kennzahlen.

Die Lösungen von Mitsubishi Electric ermöglichen es, diese Anforderungen praktisch umzusetzen. Mit der ICONICS-Software werden Verbrauchsdaten in Echtzeit erfasst, analysiert und übersichtlich dargestellt. Unternehmen können so nicht nur Energieeinsparpotenziale identifizieren, sondern diese auch unmittelbar umsetzen.

Ein ISO-konformes EMS bietet zahlreiche Vorteile: Es erleichtert die Förderfähigkeit, verbessert die Rechtssicherheit und steigert die Planungs- und Investitionssicherheit. Darüber hinaus unterstützt es Unternehmen dabei, ihre ESG-Strategien umzusetzen und ihre Nachhaltigkeitsziele zu dokumentieren.

Neben den technischen Aspekten stellt die Einführung eines EMS auch organisatorische Anforderungen. Investitionen in Messgeräte, Software und Schulungen sind notwendig, lohnen sich jedoch in der Regel bereits nach wenigen Jahren durch erhebliche Einsparungen. Mitsubishi Electric begleitet Unternehmen bei diesem Prozess mit praxisorientierten, skalierbaren Lösungen.

Microgrid Management

Unsere Energieinfrastruktur entwickelt sich zunehmend in Richtung dezentraler Versorgung. Microgrids verbinden lokale Energieerzeuger, Speicher und Verbraucher zu einem intelligenten Gesamtsystem, das unabhängig vom öffentlichen Netz agieren kann.

Ein Energiemanagementsystem übernimmt hier die zentrale Steuerung. Es verknüpft Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und Wärmepumpen, sorgt für Lastmanagement und ermöglicht die Optimierung des Eigenverbrauchs. In Verbindung mit Predictive Analytics lassen sich Lastspitzen frühzeitig erkennen und vermeiden.

Mitsubishi Electric bietet Lösungen, die Microgrid-Management mit Automatisierung kombinieren. Durch vorausschauende Steuerung können Unternehmen Energie dort einsetzen, wo sie am meisten Nutzen bringt, und gleichzeitig Stabilität und Kosteneffizienz gewährleisten.

Praxisbeispiele zeigen, wie flexibel diese Systeme sind:

In der Automobilindustrie ermöglichen EMS-Lösungen die gezielte Steuerung von Produktionslinien, wodurch Energieverbrauch und Kosten deutlich sinken. 

In der Lebensmittelbranche wird die Energieeffizienz energieintensiver Kühl- und Heizprozesse erhöht, während mittelständische Unternehmen dank Förderprogrammen und modularer Strukturen schrittweise in die Technologie einsteigen können.

Die Nachhaltigkeitsvision von Mitsubishi Electric

Nachhaltiges Energiemanagement ist ein entscheidender Baustein für den Klimaschutz. Ein EMS ermöglicht es, Energieflüsse ganzheitlich zu betrachten und Emissionen dauerhaft zu senken. Unternehmen, die auf datenbasierte Steuerung setzen, leisten so einen messbaren Beitrag zur Klimaneutralität.

Die Environmental Sustainability Vision 2050 von Mitsubishi Electric verfolgt das Ziel, technologische Innovationen mit ökologischer Verantwortung zu verbinden. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung entstehen Systeme, die Ressourcen schonen, CO₂-Ausstoß minimieren und nachhaltige Produktionsprozesse fördern.

Mit Energiemanagementlösungen, Automatisierung und intelligenter Software unterstützt Mitsubishi Electric Unternehmen weltweit dabei, ihre Nachhaltigkeitsstrategie erfolgreich umzusetzen – von der ersten Analyse bis zur vollständigen Integration energieeffizienter Prozesse.

Strategien und Lösungen zur Energieeinsparung

Our Stories

2025-09-01

Transformation des Energiemanagements durch Echtzeit-Einblicke

Paul Rauschert Steinbach GmbH

DEEN
#Produktion#Energiesysteme#Sustainability#GENESIS64

2025-09-01

Simulation statt langen Testläufen

BHB Waschanlagen Vertriebs GmbH | ATINA Engineering Office

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Energiesysteme#Sustainability#Sicherheits-Erweiterungsmodul#FR-E800

2024-10-23

NEWWeltweit ERSTE nachhaltige Metallrecyclinganlage

S. Norton Group

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Recycling#Sustainability#Energiesysteme

2024-08-01

NEWDünger aus Lebensmittelabfällen in nur 24 Stunden

Solserv AB

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energiesysteme#Visualisierung#Frequenzumrichter FREQROL#Steuerungen

2014-06-26

Energieversorgungszentrum Dresden

EVC Dresden Wilschdorf GmbH & Co. KG

DEEN
#Power Industry#Energiesysteme#Steuerungen

2014-06-01

Energieversorgungszentrum für den Flughafen München

Flughafen München GmbH

DEEN
#Power Industry#Energiesysteme#Steuerungen

2009-08-14

Nachhaltigkeitsbilanz für das Zementwerk vollständig

Lafarge Group

DEEN
#Energiesysteme#Frequenzumrichter FREQROL

2007-02-01

Frequenzumrichter senken Betriebs- und Wartungskosten

aha Abfallwirtschaft Region Hannover

DEEN
#Wasserwirtschaft#Energiesysteme#Frequenzumrichter FREQROL