MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Power Train Assembly

  • Die Rückverfolgbarkeit wird verbessert, indem Seriennummern von mechanischen Teilen und Informationen zur Prozess-/Anlagengeschichte in einer Datenbank gespeichert werden.
  • Die Qualität wird verbessert, indem unvollständiges Anschließen von Steckverbindern verhindert wird.
  • Präventive Wartung wird durch die Überwachung des Betriebszustands von Robotern durchgeführt.
  • Die Zykluszeit zum Anziehen von Schrauben mit einem Mutternläufer wird reduziert.
  • Die Wiederherstellungszeit bei Fehlern wird verkürzt, indem Prozesse, die von Robotern automatisiert werden, und Prozesse mit Bedienern überwacht werden.

Automatisierungslösungen für den Antriebsstrang - Montage

HerausforderungenLösungen
Die Rückverfolgbarkeit wird verbessert, indem Seriennummern von mechanischen Teilen sowie Informationen zur Prozess-/Anlagengeschichte in einer Datenbank gespeichert werden.Verknüpfen Sie die Informationen zur Motormontage und die Daten zu jedem mechanischen Teil, die vom MES-Schnittstellenmodul gesammelt wurden, in einer Datenbank.
Die Qualität wird verbessert, indem unvollständiges Anschließen von Steckverbindern verhindert wird.Sammeln Sie Geräusche während des Einbaus mit einem Hochgeschwindigkeits-Analogeingangsmodul und führen Sie eine FFT-Analyse mit einer SPS durch
Präventive Wartung wird durch die Überwachung des Betriebszustands von Robotern durchgeführt.Visualisieren Sie den Betriebszustand von Robotern mit dem e-F@ctory Starterpaket
Die Zykluszeit zum Anziehen von Schrauben mit einem Mutternläufer wird reduziert.Wechseln Sie während des Hochgeschwindigkeitsbetriebs zur Drehmomentregelung.
Die Wiederherstellungszeit bei Fehlern wird verkürzt, indem Prozesse, die von Robotern automatisiert werden, und Prozesse mit Bedienern überwacht werden.Überwachen Sie Betriebsprozesse, indem Sie mehrere Netzwerkkameras mit einem PLC verbinden.

Automatisierungslösungen für den Antriebsstrang - Montage im Überblick

Die Verbesserung der Rückverfolgbarkeit erfolgt durch die Speicherung von Seriennummern von mechanischen Teilen sowie von Informationen zur Prozess- und Anlagengeschichte in einer Datenbank

Speichern Sie Seriennummern von mechanischen Teilen und Prozessinformationen, die in jedem Prozess gesammelt wurden, in einem Datenbankserver. Realisieren Sie Rückverfolgbarkeit, indem Sie die Motorassemblierungsinformationen und die Informationen zu mechanischen Teilen, die vom MES-Schnittstellenmodul gesammelt wurden, in einer Datenbank verknüpfen.

Verknüpfen Sie Seriennummern von Produkten mit verschiedenen Daten, dies ermöglicht nicht nur die Rückverfolgung jedes Produktionsprozesses, sondern auch die Nutzung von Daten für verschiedene Zwecke.

Hauptpunkt:

Verknüpfen Sie Daten, die vom MES-Schnittstellenmodul gesammelt wurden, und Informationen zur Ausrüstungshistorie jedes mechanischen Teils in einer Datenbank und nutzen Sie die verknüpften Daten als einheitliche Informationseinheit.

    Qualitätsverbesserung durch Vermeidung unvollständiger Verbindungen von Steckverbindern

    Sammeln Sie Geräusche während des Einpassens mit einem Hochgeschwindigkeits-Analogeingangsmodul und führen Sie eine FFT-Analyse mit einem SPS durch, um Qualitätsinkonsistenzen zu beseitigen, die durch Steckverbinder-Einfügevorgänge verursacht werden, die auf dem Gefühl des Personals basieren.

    Erhalten Sie Analogeingangssignale ohne hochfrequente Störkomponenten durch Verwendung eines primären Verzögerungsfilters.

    Erkennen Sie unvollständige Passungen, indem Sie beurteilen, ob die Eingangswelle im Bereich der Referenzwelle liegt.

    Hauptpunkte:

    • Ein Schnittstellenmodul, das Analogsignale von externen Geräten an ein SPS überträgt (bis zu 4 Kanäle in 5 μs).
    • FFT wandelt Zeitdomänenwellenformen in Frequenzdomänenwellenformen um.

    Durch Überwachung des Betriebszustands von Robotern wird präventive Instandhaltung durchgeführt

    Durch die Durchführung präventiver Wartung des gesamten Equipments mittels eines Robotercontrollers, der Signale zum Betriebszustand und zu Notstopps von mehreren Robotern sammelt, sowie des e-F@ctory Starterpakets zur Analyse/Visualisierung der gesammelten Daten.

    Bis zu acht Roboter können an ein GOT angeschlossen und im Rahmen des Robotermonitorings im e-F@ctory Starterpaket überwacht werden.

    Hauptpunkte:

    • Erkennung von Fehlern, die mit einfacher Schwellenwertüberwachung schwer zu finden wären, durch Verwendung der Wellenform-Grenzwertüberwachung.
    • Einfache Identifizierung von Störohrsachen durch 24-Stunden-Betriebsüberwachung und Fehlerüberwachung, was zu reduzierten Ausfallzeiten führt.

    Reduzierung der Zykluszeit für das Anziehen von Schrauben mit einem Schraubenschlüssel

    Reduzieren Sie die Zykluszeit, indem Sie während des Hochgeschwindigkeitsbetriebs reibungslos auf die Drehmomentregelung umschalten, ohne die Geschwindigkeit zu verringern.

    Der kontinuierliche Betrieb zur Drehmomentregelung des Motion-Moduls/Simple Motion-Moduls schaltet die Positionsregelung reibungslos auf die Drehmomentregelung um, ohne den Motor anzuhalten.

    Hauptpunkte:

    • Die Bewegungssteuerung kann mit einem einzigen Controller durchgeführt werden, was die Größe des Bedienfelds reduziert.
    • Eine Vielzahl von Bewegungssteuerungen wie Geschwindigkeits-Drehmomentregelung und Positionsregelung steht zur Verfügung.

    Verkürzung der Wiederherstellungszeit im Fehlerfall durch Überwachung von Prozessen, die von Robotern automatisiert werden, und Prozessen mit Bedienern

    Überwachen Sie Betriebsprozesse, indem Sie mehrere Netzwerkkameras über eine Kamera-Aufzeichnungseinheit mit einem PLC verbinden. Verkürzen Sie die Wiederherstellungs- und Ursachenuntersuchungszeit, indem Sie Bilder und Protokolldaten des gesamten Prozesses bei einem Fehler analysieren.

    Alle Geräte-/Label-Daten werden bei jedem Scan zusammen mit Zeitstempeln vor und nach einem Fehler erfasst. Bilder, die von Netzwerkkameras aufgenommen werden, werden aufgezeichnet.

    Hauptpunkte:

    • Richten Sie Kameras entsprechend der Situation jedes Prozesses mit der Kamera-Aufzeichnungseinheit ein, die verschiedene Arten von Kameras unterstützt.
    • Identifizieren Sie die Ursache des Problems, indem Sie Bilder, Wellenformen und Leiterinformationsdaten des gesamten Prozesses in einem Stapel überprüfen und analysieren.

    Produktpalette von Mitsubishi Electric für den Antriebsstrang - Montage

    Leistungen

    Our Stories

    2026-07-07

    NEWDie denkende Fabrik: Wie Daten die Leistung in der Produktion steigern

    Mitsubishi Electric Automotive Czech

    EN
    Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
    #Automotive#MES Interface-Modul

    2026-07-07

    NEWBMS-gestützte Optimierung von Energie- und Gebäudeleistung

    Mitsubishi Electric Automotive Czech

    EN
    Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
    #Automotive#Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions#GENESIS64#MELSEC iQ-R-Serie

    2024-06-01

    Industrieroboter als ungewöhnliches Messwerkzeug zur Prüfung von Radarsensoren

    Noffz GmbH

    DEEN
    #Automotive#Digitalisation#Industrieroboter - MELFA

    2023-11-07

    Produktion von Elektromotoren

    Renault Group

    Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
    #Automotive#Digital Manufacturing#MELSEC Programmierbare Steuerungen#Visualisierung

    2018-11-01

    Poka Yoke: Fehlerfreie manuelle Arbeitsplätze

    Werkstatt Bremen - Martinshof

    DE
    Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
    #Automotive#Materialflusstechnik#Steuerungen#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA

    2012-08-01

    Plasmaentgraten in der Automobilzulieferindustrie

    MW-TEC GmbH & Co. KG

    DEEN
    #Automotive#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter#Steuerungen

    2007-06-13

    Roboterunterstützte Schmelzklebestation

    Otto Kuhlmann GmbH & Co. KG MW-TEC GmbH & Co. KG

    DEEN
    #Automotive#Industrieroboter#Steuerungen

    2007-03-01

    Flexibles Bauteilmesssystem für die Qualitätskontrolle

    Schmidtke electronic

    DEEN
    #Automotive#Industrieroboter