MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Heben Sie Ihre Maschinen hervor

Mit besseren Maschinen Wettbewerbsvorteile erlangen

Die Automatisierung bietet Ihren Kunden enorme Vorteile, aber ohne das richtige Wissen, die richtigen Werkzeuge und die richtige Unterstützung kann es schwierig sein, das volle Potenzial auszuschöpfen.

Aber es ist eine Herausforderung, die sich lohnt, denn Maschinen können die Abläufe Ihrer Kunden verändern. Und dieses Serviceniveau versetzt Sie in eine viel stärkere Position für langfristiges Wachstum - vor allem, wenn Sie in der Lage sind, konsistent zu liefern.

Unser Ziel ist es, Ihr Unternehmen an diesen Punkt zu bringen. Ob eine einfache Konfiguration oder eine vollständig maßgeschneiderte Lösung, wir arbeiten mit Ihrem Team zusammen, um leistungsstarke Maschinen zum richtigen Preis zu bauen.

Heben Sie sich von der Masse ab. Partnerschaft mit Mitsubishi Electric.

Angesichts der unzähligen Komponenten und Softwarelösungen, die heute auf dem Markt verfügbar sind, ist es schwierig zu erkennen, welche tatsächlich in der Lage sind, ihre Versprechen zu halten.

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, mit einem Unternehmen wie Mitsubishi Electric zusammenzuarbeiten. Wir wissen, wie wir die beste Hardware, Software und Dienstleistungen integrieren können, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine jedes Mal die Erwartungen übertrifft.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht Ihr Unternehmen und wie Sie auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden eingehen können, indem Sie die Leistung in allen Bereichen steigern:

Geschwindigkeit

Unsere Produkte sind speziell für eine optimale Maschinenleistung konzipiert

Zuverlässigkeit

Unsere Ingenieure entwerfen unter Berücksichtigung der heutigen Produktionsumgebungen, um das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten zu minimieren

Sicherheit

Wir entwerfen mit Blick auf die Verteidigung und minimieren die Wahrscheinlichkeit physischer und digitaler Bedrohungen

Regelkonformität

Unsere Entwürfe berücksichtigen die neuesten Branchenstandards und -anforderungen, wie z. B. EU-Richtlinien und andere weltweite Standards

Wartung

Wir bauen auf Langlebigkeit, optimale Leistung und Kapitalrendite während des gesamten Lebenszyklus der Maschine

Mitsubishi Electric hat Horizon Instruments bei der Entwicklung einer hochautomatisierten Füllmaschine für Mikrotiterplatten unterstützt

Die Lösung hat die Betriebsabläufe eines führenden Anbieters von Immunoassays und In-vitro-Diagnostikgeräten (IVD) verbessert und die Produktionsausbeute um 700–800 % erhöht. Es wird erwartet, dass der Ausschuss um die Hälfte reduziert wird.

Die Maschinensteuerung erfolgt über eine SPS der MELSEC-L-Serie mit integriertem Bewegungsmodul, das mit Servomotoren und Verstärkern von Mitsubishi Electric verbunden ist. Die Maschine verfügt außerdem über weitere systemangepasste Komponenten, wie z. B. eine HMI der GOT2000-Serie und einen optionalen MELFA-Knickarmroboter.

Angebot an Softwarelösungen

Moderne Visualisierungslösungen mit Konnektivität an viele Industriestandard-Kommunikationsprotokollen.
Die Vorverifizierung erfolgt im digitalen Raum einer virtuellen Fabrik oder Anlagenlinie. Dadurch werden Kosten und Zeit während der Entwurfsphase erheblich reduziert.
Diese Software reduziert Ihre Kosten für Programmierung/

Produktangebot

Durch ihre Flexibilität bieten die MELSEC Steuerungen eine ideale Lösung für Ihre Produktions-Anforderungen.
Von kommerziellen Anwendungen bis zu Anwendungen der Schwerindustrie überzeugen unsere Frequenzumrichter jeden Tag durch Kosteneffektivität, Zuverlässigkeit, Funktionalität und Flexibilität.
Die GOT-Bediengeräte bieten den Nutzern praxisgerechte, profitable und leicht zu bedienende Lösungen.
Mitsubishi Electric Servosysteme - fortschrittlich und flexibel.
Kompaktes Modell der nächsten Generation mit einer Vielzahl von serienmäßigen Funktionen.
Das Simple-Motion-Modul der MELSEC iQ-F-Serie implementiert verschiedene Steuerungen, wie Synchron- und Nockensteuerungen, mit einer hervorragenden Benutzerfreundlichkeit. Es unterstützt CC-Link IE TSN und SSCNETⅢ/H.
Der Mitsubishi Electric MELFA Industrieroboter eignet sich für die Zellfertigung mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision. Durch die Kombination von intelligenter Technologie und MELFA Smart Plus ist er leicht mit den SPS- und anderen Geräten von Mitsubishi Electric zu verbinden.
Ein Ethernet-basiertes, offenes integriertes Netzwerk ermöglicht die nahtlose Kommunikation zwischen dem IT-System und der Fertigungsebene.

Leistung der Maschine

Wir schließen die Lücke zwischen einem Projektauftrag und der Entwicklung einer Maschine, die die wichtigsten Fragen Ihrer Kunden beantwortet.

Der Wettbewerb ist hart, besonders in der Fertigung, und es besteht ein wachsender Bedarf, mit immer ausgefeilterer Technologie zu reagieren. Mitsubishi Electric ist in diesem Bereich führend, aber mit dem zusätzlichen Vorteil, dass wir wissen, wie man sie integriert, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Die Leistungsoptimierung ist eine unserer größten Stärken. Wir bieten ein umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen, um Ihre Maschine auf die nächste Stufe zu heben. Wir haben auch eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität, wie Verfügbarkeit, Zykluszeit und Genauigkeit.

Ermöglicht wird dies durch unsere:

  • Leistungsstarke, skalierbare Steuerungsarchitektur - Steuerung - zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse
  • Hochgeschwindigkeits- und Präzisionsmechatronik - intelligente Servo- und Umrichterantriebe sowie Roboterlösungen
  • KI-Tools - Maschinen, die lernen und sich mit der Zeit verbessern
  • Datenkonnektivität und -visualisierung - anpassbare Darstellung der wichtigsten Leistungs- und Wartungskennzahlen

All dies wird durch unseren Defense-in-Depth-Ansatz zur Cybersicherheit unterstützt. Die Integrität Ihrer Maschine ist unsere Priorität, denn Cyber-Bedrohungen zielen speziell auf Produktionsumgebungen ab.

Maschinenpreis

Der Bau von Maschinen kann kostspielig sein, aber er lässt sich im Rahmen des Budgets realisieren. Es ist nur eine Frage der Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern.

Bei Mitsubishi Electric haben wir uns zu flexiblen Preismodellen verpflichtet. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, zahlen Sie nur für das, was Sie brauchen, und das zu einem wettbewerbsfähigen Preis, da wir die Produkte an Ihre Anforderungen anpassen. Und es gibt keine versteckten Kosten. Sie zahlen nur eine Lizenzgebühr für die Engineering-Software und erhalten alle Updates nach dem Kauf kostenlos.

Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort - was sagen unsere Kunden dazu...

Maschinenunterstützung und Zuverlässigkeit

Wir sind bekannt für unsere Qualitätskomponenten, die vom ersten Tag an zuverlässig funktionieren. In diesem Sinne bleibt unser Ruf unverändert. Was sich jedoch geändert hat, ist der Grad der Detaillierung und der Einblick, den wir in Ihre Maschine geben können.

Mitsubishi Electric ist ein datengesteuerter Partner. Wir können innovative Wartungsfunktionen und nahtlose Konnektivität bieten, damit die Maschinen Ihrer Kunden am Netz bleiben. Und sollte es doch einmal zu einem unerwarteten Ausfall kommen, können unsere Ferndiagnosefunktionen die Produktion schnell wieder in Gang bringen.

Whitepaper - Datengesteuerte Maschinen

Die Entwicklung und Herstellung von Maschinen, die das Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen, kann eine große Herausforderung sein - erfahren Sie, wie wir helfen können.

Die Industrie hat sich seit ihren Anfängen kontinuierlich weiterentwickelt. Die ständigen Veränderungen zielen darauf ab, dass die Fabriken mehr, billiger und besser produzieren. So lauten die Erwartungen des Marktes.

Diese Produktivitätssteigerung sollte nacheinander durch die Einführung von Dampfmaschinen, elektrischen Antrieben und die Automatisierung der Produktion erreicht werden. In den 1960er Jahren erhielt die Industrie zwei mächtige Werkzeuge: die Robotik und die industrielle Automatisierung. Über Jahre hinweg waren diese Werkzeuge für den Aufbau von Wettbewerbsvorteilen unerlässlich.

Whitepaper Download-Formular

Download Whitepapers

Wählen...
0/255
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Strategien und Lösungen für den Maschinenbau

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Wählen...

Wir helfen Ihnen gerne!

Bitte stellen Sie Ihre Anfrage, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

Persönliche Informationen

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Leistungen

Our Stories

2026-01-26

NEWKFT Food Machinery steigert die Präzision und vereinfacht die Architektur mit CC-Link IE TSN

KFT Food Machinery

EN
#Food & Beverage#Machine Building#Motion-Controller MELSEC System Q#Frequenzumrichter FREQROL#Niederspannungs-Leistungsschalter#AC-Servosysteme MELSERVO

2025-01-09

NEWWeltweit erste vollautomatisierte Anlage für Baustahlmatten

Hambi Terhoeven GmbH & Co KG

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Machine Building#Materialflusstechnik#Visualisierung#MELSEC Programmierbare Steuerungen#Servomotoren

2024-10-07

NEWInnovation in der Milchproduktion

Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

EN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Machine Building#Food & Beverage

2024-08-01

NEWDünger aus Lebensmittelabfällen in nur 24 Stunden

Solserv AB

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energiesysteme#Visualisierung#Frequenzumrichter FREQROL#Steuerungen

2024-04-19

NEWIndustrielle Drucklösungen

KELLER

EN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Machine Building#Life Science

2023-10-10

Druckerfolg: Zukunftssichere und kosteneffiziente Lösung

JK Machinery

#Machine Building#AC-Servosysteme MELSERVO

2020-03-06

Qualitätskontrolle bei Hochgeschwindigkeits-Inhaler-Tests

Pharma Industry

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Life Science#Machine Building#Steuerungen#Industrieroboter

2019-07-06

Roboter-Duo schneidet Kuchen und vieles mehr

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#AC-Servosysteme MELSERVO#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA#Steuerungen