MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Wachstum Ihres Unternehmens

Steigern Sie Ihren Umsatz mit besseren Maschinen

Als Hersteller oder Maschinenbauer wissen wir, dass der Erfolg Ihres Unternehmens von der Fähigkeit abhängt, unterschiedliche Kundenanforderungen zu erfüllen. Aber nicht nur technisches Wissen ist für diesen Prozess wichtig, sondern auch Ihre finanzielle Lage.

Sie müssen wissen, dass jeder Bau unter Einhaltung des Zeit- und Kostenrahmens und unter optimaler Nutzung der ausgewählten Komponenten abgeschlossen werden kann. Nur so können Sie Ihren Ruf wahren und ein erfolgreiches Unternehmen führen.

Leistung, Einfachheit und Skalierbarkeit mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz für Wachstum. Das ist es, was Mitsubishi Electric als zuverlässiger Partner für Ihr Unternehmen bietet.

Lassen Sie uns gemeinsam Ihr Geschäft ausbauen.

Sie brauchen Zugang zu den besten Komponenten und technischer Unterstützung, um bessere Maschinen zu bauen. Aber das ist nur möglich, wenn Sie mit den Erträgen aus starken, beständigen Einnahmen investieren können.

Die Entwicklung von Maschinen ist selten einfach - vor allem auf dem heutigen Markt -, aber das bedeutet nicht, dass der Aufbau langwierig oder komplex sein muss. Als vertrauenswürdiger Partner konzentrieren wir uns darauf, die bestmögliche Lösung zu liefern und dabei stets das Endergebnis im Auge zu behalten.

Unser Ansatz ist konsequent auf Zusammenarbeit ausgerichtet, denn wir wissen, dass dies der beste Weg ist, um Ihre Gewinnspanne mit den Kundenanforderungen in Einklang zu bringen. Aber wie sieht das in der Praxis aus?

Geschwindigkeit

Unser Team wird eng mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um Bauvorhaben fristgerecht und gemäß den Spezifikationen abzuschließen.

Wissen

Die Ingenieure von Mitsubishi Electric nehmen sich die Zeit, Ihr Unternehmen und Ihre Kunden zu verstehen, damit die Maschinen nach globalen Standards gebaut werden können.

Einfachheit

Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, eine Konstruktion zu vereinfachen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Wert

Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Ihre Maschinen für den Endverbraucher attraktiver zu machen.

Industrielles Schneiden von Lebensmitteln wird zum Kinderspiel

Als Western Mechanical Handling (WMH) eine vollautomatische Inline- Zelle zum präzisen Schneiden und Zerteilen von Lebensmitteln entwickeln wollte, begleitete Mitsubishi Electric das Unternehmen vom ersten Konzept über die Konstruktion bis hin zum Bau.

Die resultierende Maschine maximiert die Leistung, Flexibilität und Produktivität für Kunden im Lebensmittelsektor.

Angebot an Softwarelösungen

Moderne Visualisierungslösungen mit Konnektivität an viele Industriestandard-Kommunikationsprotokollen.
Die Vorverifizierung erfolgt im digitalen Raum einer virtuellen Fabrik oder Anlagenlinie. Dadurch werden Kosten und Zeit während der Entwurfsphase erheblich reduziert.
Diese Software reduziert Ihre Kosten für Programmierung/

Produktangebot

Durch ihre Flexibilität bieten die MELSEC Steuerungen eine ideale Lösung für Ihre Produktions-Anforderungen.
Von kommerziellen Anwendungen bis zu Anwendungen der Schwerindustrie überzeugen unsere Frequenzumrichter jeden Tag durch Kosteneffektivität, Zuverlässigkeit, Funktionalität und Flexibilität.
Die GOT-Bediengeräte bieten den Nutzern praxisgerechte, profitable und leicht zu bedienende Lösungen.
Mitsubishi Electric Servosysteme - fortschrittlich und flexibel.
Kompaktes Modell der nächsten Generation mit einer Vielzahl von serienmäßigen Funktionen.
Das Simple-Motion-Modul der MELSEC iQ-F-Serie implementiert verschiedene Steuerungen, wie Synchron- und Nockensteuerungen, mit einer hervorragenden Benutzerfreundlichkeit. Es unterstützt CC-Link IE TSN und SSCNETⅢ/H.
Der Mitsubishi Electric MELFA Industrieroboter eignet sich für die Zellfertigung mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision. Durch die Kombination von intelligenter Technologie und MELFA Smart Plus ist er leicht mit den SPS- und anderen Geräten von Mitsubishi Electric zu verbinden.
Ein Ethernet-basiertes, offenes integriertes Netzwerk ermöglicht die nahtlose Kommunikation zwischen dem IT-System und der Fertigungsebene.

Wir sind hier, um Ihnen dabei zu helfen, das Potenzial Ihrer Maschine voll auszuschöpfen.

Wir tun alles, um Sie bei der Entwicklung und dem Bau Ihrer Maschine zu unterstützen.

Beratungsdienstleistungen


Wir verstehen Ihre Maschinen und Ihre Branche. Mit diesem Wissen können wir Ihnen helfen, bessere Maschinen mit weniger Risiko und zu geringeren Kosten zu entwickeln.

Unser Team von Anwendungsunterstützungsingenieuren unterstützt Sie in jeder Phase der Konstruktion und des Baus Ihrer Maschine – vom ersten Konzept über die Produktauswahl bis hin zu Tipps und Tricks zur Erzielung maximaler Leistung.

Code-Konvertierung


Die Konvertierung des Anwendungscodes einer Maschine von einem Automatisierungsanbieter zu einem anderen kann eine zeitaufwändige Aufgabe sein.

Wir verfügen über das nötige Fachwissen, um sicherzustellen, dass jede Konvertierung ein Erfolg wird.

Schulung


Mitsubishi Electric spielt seit jeher eine führende Rolle bei der Bereitstellung professioneller Schulungen in der industriellen Automatisierungsbranche.

Zusätzlich zu der Unterstützung und dem Wissen, das wir durch unsere Anwendungsingenieure bereitstellen, bieten wir auch einen Zeitplan mit aktuellen Schulungskursen von unserem Team professioneller Ingenieure an.

Wir bieten theoretische und fachbezogene Schulungen mit kuratierten Lernpfaden an, die auf den Qualifikationsniveaus der Teilnehmer basieren.

Automatisierung verbessern

Die vollständige Automatisierung ist für Ihre Kunden transformativ. Wir sind uns jedoch bewusst, dass es mehrere Hürden zu überwinden gilt, bevor sie erreicht werden kann.

Komponenten erwecken die Automatisierung zum Leben, aber es ist nicht nur eine technische Frage. Es geht darum, die am besten geeignete Technologie zum richtigen Zeitpunkt auszuwählen.

So kann beispielsweise der Umstieg auf eine Ethernet-basierte Architektur die Bauzeiten verkürzen, die Maschinenleistung und die Datenverfügbarkeit verbessern. Es geht jedoch darum zu wissen, wann und warum dies getan werden sollte.

Verkürzung der Markteinführungszeit

Zeit ist Geld und jede in die Entwicklung investierte Zeit muss zählen, wenn Sie eine effektive und rentable Maschine bauen wollen.

Aus diesem Grund konzentriert sich Mitsubishi Electric darauf, die Bauzeiten zu minimieren.

Wir tun dies auf verschiedene Weise – von der einfachen Produktauswahl und der gemeinsamen Architektur bis hin zur digitalen 3D-Zwillingsmaschinensimulation und -konstruktion. Und dank unserer internationalen Lieferkette sind wir in der Lage, Ihnen bei Bedarf Komponenten zu liefern und Ihr Team bei der Integration zu unterstützen.

Erfahren Sie mehr über MELSOFT Gemini – eine 3D-Simulationssoftware zur virtuellen Modellierung von Maschinen und Fertigungsprozessen.

Im Zuge des digitalen Wandels ist die Forderung aufgekommen, den Prozess von der Produktplanung bis zur Vermarktung zu beschleunigen. Dies stößt jedoch auf Hindernisse, wie z. B. eine Zunahme der Arbeitszeit, die für Nacharbeiten und Anpassungen vor Ort aufgrund von Problemen bei der Geräteentwicklung und bei der Markteinführung von Produktlinien erforderlich ist, sowie Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung, da es schwierig ist, die Auswirkungen von Investitionen zu visualisieren.

Mitsubishi Electric hat dieses Problem mit einem 3D-Simulator, der die Anlagen in einer digitalen Umgebung überprüfen kann, erheblich verbessert. Vor der Markteinführung können wir „Ergebnisse“ sichtbar machen.

Erfahren Sie, wie Sie mit dem 3D-Simulator MELSOFT Gemini die Zeit für die Konstruktion und Inbetriebnahme Ihrer Maschine verkürzen können.

Die Einführung des 3D-Simulators MELSOFT Gemini ermöglicht eine maschinenlose Vorabprüfung von Bewegungsanomalien, mechanischen Störungen und Zykluszeiten, die durch die Programmierung allein nicht erkannt werden können, und reduziert somit den Bedarf an Nacharbeiten vor Ort während der Inbetriebnahme erheblich.

Das Unternehmen konnte die Entwurfs- und Anlaufzeit im Vergleich zur herkömmlichen Methode um etwa 15 % verkürzen, sodass die Produktion schnell anlaufen kann.

Unser FA Integrated Selection Tool soll Ihnen dabei helfen, die richtigen Komponenten auszuwählen, die Ihren Maschinenanforderungen entsprechen.

Entwicklung von Geschäftskontakten

Unsere internationale Position ermöglicht es uns, Beziehungen in wichtigen vertikalen Märkten zu nutzen. Unsere Rolle als vertrauenswürdiger Berater ermöglicht es uns, Einfluss auf wichtige Entscheidungsträger zu nehmen, die wiederum Geschäfte an unsere OEM- und Maschinenbauergemeinschaft weiterleiten können.

Unser weltweites Team von Ingenieuren unterstützt Sie während des gesamten Lebenszyklus einer Maschine - von der Konstruktion und Fertigung über die Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung.

Entwicklung des Mehrwerts

Wir kennen den wahren Wert von Daten - und der erste Schritt besteht immer darin, die richtigen Daten am richtigen Ort zur Verfügung zu haben - und zwar auf sichere Weise.

Die Bereitstellung zusätzlicher Dienste, die Ihren Kunden einen echten Mehrwert bieten, ist von entscheidender Bedeutung, und wir können das möglich machen. Ob Leistungskennzahlen, Energiestatistiken oder Wartungsdaten - die Möglichkeit, Maschineninformationen übersichtlich zu visualisieren, ist entscheidend.

Der Einsatz einer cloudbasierten Maschinenüberwachungslösung beispielsweise bietet sowohl Maschinenherstellern als auch Endbenutzern einen Mehrwert. Der Endanwender hat nicht nur die Maschinendaten zur Hand, sondern profitiert auch davon, dass der Maschinenbauer alle Maschinen vor Ort fernüberwachen kann, um eine maximale Maschinenverfügbarkeit zu gewährleisten, indem er in der Lage ist, Maschinenprobleme effektiv vorherzusagen und geeignete Wartungsaktivitäten zu programmieren.

Der Maschinenbauer kann sich potenzielle zusätzliche Einnahmen sichern, indem er seiner Endbenutzergemeinschaft diese Mehrwertdienste anbietet.

Wir machen es einfach, Daten zum Leben zu erwecken.

Whitepaper - Datengesteuerte Maschinen

Die Entwicklung und Herstellung von Maschinen, die das Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen, kann eine große Herausforderung sein - erfahren Sie, wie wir helfen können.

Die Industrie hat sich seit ihren Anfängen kontinuierlich weiterentwickelt. Die ständigen Veränderungen zielen darauf ab, dass die Fabriken mehr, billiger und besser produzieren. So lauten die Erwartungen des Marktes.

Diese Produktivitätssteigerung sollte nacheinander durch die Einführung von Dampfmaschinen, elektrischen Antrieben und die Automatisierung der Produktion erreicht werden. In den 1960er Jahren erhielt die Industrie zwei mächtige Werkzeuge: die Robotik und die industrielle Automatisierung. Über Jahre hinweg waren diese Werkzeuge für den Aufbau von Wettbewerbsvorteilen unerlässlich.

Whitepaper Download-Formular

Download Whitepapers

Wählen...
0/255
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Strategien und Lösungen für den Maschinenbau

Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen

Wählen...

Wir helfen Ihnen gerne!

Bitte stellen Sie Ihre Anfrage, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

Persönliche Informationen

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Leistungen

Our Stories

2026-01-26

NEWKFT Food Machinery steigert die Präzision und vereinfacht die Architektur mit CC-Link IE TSN

KFT Food Machinery

EN
#Food & Beverage#Machine Building#Motion-Controller MELSEC System Q#Frequenzumrichter FREQROL#Niederspannungs-Leistungsschalter#AC-Servosysteme MELSERVO

2025-01-09

Weltweit erste vollautomatisierte Anlage für Baustahlmatten

Hambi Terhoeven GmbH & Co KG

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Machine Building#Materialflusstechnik#Visualisierung#MELSEC Programmierbare Steuerungen#Servomotoren

2024-10-07

NEWInnovation in der Milchproduktion

Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

EN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Machine Building#Food & Beverage

2024-08-01

Dünger aus Lebensmittelabfällen in nur 24 Stunden

Solserv AB

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energiesysteme#Visualisierung#Frequenzumrichter FREQROL#Steuerungen

2024-04-19

NEWIndustrielle Drucklösungen

KELLER

EN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Machine Building#Life Science

2023-10-10

Druckerfolg: Zukunftssichere und kosteneffiziente Lösung

JK Machinery

#Machine Building#AC-Servosysteme MELSERVO

2020-03-06

Qualitätskontrolle bei Hochgeschwindigkeits-Inhaler-Tests

Pharma Industry

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Life Science#Machine Building#Steuerungen#Industrieroboter

2019-07-06

Roboter-Duo schneidet Kuchen und vieles mehr

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#AC-Servosysteme MELSERVO#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA#Steuerungen