MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Kostensenkung

Kostensenkung durch bessere Maschinen

Simplizität ist ein grundlegender Bestandteil unseres Ansatzes als vertrauenswürdiger Partner für Ihr Unternehmen. Wir sind bestrebt, Sie in jeder Phase eines Bauvorhabens zu unterstützen.

Wir tun dies, um Ihnen zu helfen, Ihre Kosten zu senken. Letztendlich wollen wir es Ihnen erleichtern, die beste Maschine für Ihre Kunden zu einem möglichst günstigen Preis zu bauen.

Unabhängig von der Branche oder den Projektanforderungen verfügen wir über das Wissen, die Fähigkeiten und die Erfahrung, um die Gewinnspannen zu erhalten, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Denn das ist das Entscheidende.

Mitsubishi Electric verfügt sowohl über Software- als auch über Hardware-Lösungen, um die Komplexität in jeder Phase einer Anlage zu beseitigen, von der Planung und Entwicklung bis zur Inbetriebnahme und Wartung.

Da unsere Komponenten einen echten kommerziellen Wert und ein hohes Leistungsniveau bieten, ohne Ihr Budget zu sprengen, sind wir auf dem Markt wettbewerbsfähig. In Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern bieten wir innovative Preismodelle und Bevorratungsoptionen an, die Ihnen Flexibilität bei der Planung Ihrer Bauprojekte ermöglichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir in einem Markt, in dem jede Ausgabe klar begründet werden muss, einen deutlichen Vorteil bieten. Wir wissen, dass es für Maschinenbauer wie Sie entscheidend ist, rentabel zu sein, und wir helfen Ihnen, dies zu erreichen.

Erfolg im Druck

Mitsubishi Electric hat JK Machinery Ltd. geholfen, das Design einer automatisierten Druckmaschine zu verbessern, um seinen Kunden eine verbesserte, zukunftssichere und kosteneffektive Lösung zu bieten. Das neue Gerät, das jetzt das Flaggschiff des Unternehmens ist, bietet die nächste Leistungsstufe, die durch die fortschrittlichen Automatisierungsprodukte von Mitsubishi Electric ermöglicht wird...

Angebot an Softwarelösungen

Moderne Visualisierungslösungen mit Konnektivität an viele Industriestandard-Kommunikationsprotokollen.
Die Vorverifizierung erfolgt im digitalen Raum einer virtuellen Fabrik oder Anlagenlinie. Dadurch werden Kosten und Zeit während der Entwurfsphase erheblich reduziert.
Diese Software reduziert Ihre Kosten für Programmierung/

Produktangebot

Durch ihre Flexibilität bieten die MELSEC Steuerungen eine ideale Lösung für Ihre Produktions-Anforderungen.
Von kommerziellen Anwendungen bis zu Anwendungen der Schwerindustrie überzeugen unsere Frequenzumrichter jeden Tag durch Kosteneffektivität, Zuverlässigkeit, Funktionalität und Flexibilität.
Die GOT-Bediengeräte bieten den Nutzern praxisgerechte, profitable und leicht zu bedienende Lösungen.
Mitsubishi Electric Servosysteme - fortschrittlich und flexibel.
Kompaktes Modell der nächsten Generation mit einer Vielzahl von serienmäßigen Funktionen.
Das Simple-Motion-Modul der MELSEC iQ-F-Serie implementiert verschiedene Steuerungen, wie Synchron- und Nockensteuerungen, mit einer hervorragenden Benutzerfreundlichkeit. Es unterstützt CC-Link IE TSN und SSCNETⅢ/H.
Der Mitsubishi Electric MELFA Industrieroboter eignet sich für die Zellfertigung mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision. Durch die Kombination von intelligenter Technologie und MELFA Smart Plus ist er leicht mit den SPS- und anderen Geräten von Mitsubishi Electric zu verbinden.
Ein Ethernet-basiertes, offenes integriertes Netzwerk ermöglicht die nahtlose Kommunikation zwischen dem IT-System und der Fertigungsebene.

Wir helfen Ihnen, das Potenzial Ihrer Maschine voll auszuschöpfen.

Wir tun alles, was nötig ist, um Sie bei der Entwicklung und Herstellung Ihrer Maschine zu unterstützen.

Beratende Dienstleistungen


Wir verstehen Ihre Maschinen und Ihre Branche. Mit diesem Wissen können wir Ihnen helfen, bessere Maschinen mit weniger Risiko und zu geringeren Kosten zu entwickeln.
Unser Team von Anwendungssupport-Ingenieuren unterstützt Sie in jeder Phase Ihrer Maschinenentwicklung und -konstruktion - vom ersten Konzept über die Produktauswahl bis hin zu den Tipps und Tricks, mit denen Sie die maximale Leistung erzielen können.

Code-Konvertierung


Die Konvertierung des Anwendungscodes einer Maschine von einem Automatisierungsanbieter zu einem anderen kann eine zeitaufwändige Aufgabe sein.
Wir verfügen über das nötige Fachwissen, um sicherzustellen, dass jede Konvertierung ein Erfolg wird.

Ausbildung


Mitsubishi Electric hat stets eine führende Rolle bei der Bereitstellung professioneller Schulungen in der industriellen Automatisierungsbranche gespielt.
Neben der Unterstützung und Schulung durch unsere Application Support Engineers bieten wir auch eine Reihe aktueller Schulungen durch unser Team von professionellen Ingenieuren an.
Wir bieten theoretische und handwerkliche Schulungen an, die je nach Kenntnisstand des Teilnehmers individuell gestaltet werden können.

Technische Hilfe und Unternehmensförderung

Der technische Support von Mitsubishi Electric ist weithin für seine Effizienz bekannt. Das liegt vor allem an der Zeit, die wir uns nehmen, um Ihre Branche und Ihre Kunden zu verstehen.

Wir sind nicht einfach nur ein Lieferant. Wir setzen uns als vertrauensvoller Partner für die Lösung von Problemen ein und erleichtern Ihnen die termingerechte Durchführung von Bauvorhaben. Wir wissen, dass es in erster Linie darum geht, Zeit und Geld zu sparen. So bieten wir beispielsweise kostenlose Beratung bei der Planung und Entwicklung von Maschinensteuerungssystemen an Ihrem Standort.

Auf technischer Ebene stellen wir Ihnen in unserer Konstruktionssoftware leistungsstarke Programmierwerkzeuge zur Verfügung, mit denen Sie in der für Sie geeigneten Sprache programmieren können, mit Funktionen zur Verfeinerung und Fehlersuche, falls erforderlich. Dies sind nur zwei Beispiele, obwohl unsere Arbeit am besten durch die Empfehlung anderer Hersteller und Maschinenbauer zu sehen ist.

Verkürzung von Produktions- und Bauzeiten

Schlanke Entwicklungs- und Bauzeiten sind der Schlüssel zur Kostensenkung. Unser Team verfügt über große Erfahrung in diesem Bereich und wird dabei von leistungsstarken Werkzeugen für die Maschinenkonstruktion und -simulation unterstützt. Mit unserem 3D-Digital-Twin-Simulator - MELSOFT Gemini - kann die Steuerungslogik im 3D-Betrieb überprüft werden, indem eine Verbindung zu Engineering-Tools für programmierbare Steuerungen und Roboter sowie zu Anlagen der Mitsubishi Electric Factory Automation hergestellt wird.

Durch die frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme, wie z. B. mechanische Kollisionen und Roboterbewegungen, verkürzt das System die Entwicklungszeit erheblich. Mit unserer Engineering-Software iQ Works können Sie Wege zur Kostensenkung finden, indem Sie konsistente, modularisierte Lösungen einsetzen, die die Fertigungseffizienz verbessern.

Wir wissen, dass Standardisierung auf dem heutigen Markt von entscheidender Bedeutung ist. Deshalb bieten wir Lösungen wie SPS-konforme, offene Steuerungsmodule, die dem Weihenstephaner Protokoll entsprechen, und die SPS-Bibliothek OMAC PACKML. Dies ermöglicht Ihnen einen bequemen Zugang zu industrieweit anerkannten Bewegungssteuerungen und Verpackungsmaschinensteuerungen.

Wir bieten Vorlagen und vorgefertigte Funktionsblöcke, um Ihren Ingenieuren Zeit zu sparen, sobald eine Maschine in der Entwicklung ist. Mitsubishi Electric kann auch Ihre Automatisierungsplattform rationalisieren. Die Reichweite von Mitsubishi Electric bedeutet, dass Sie Ihre Lieferkette durch ein geplantes Liefermodell effektiver verwalten können. Durch die Zusammenarbeit mit uns können Sie lange Vorlaufzeiten für Schlüsselkomponenten vermeiden.

Erfahren Sie mehr über MELSOFT Gemini - eine 3D-Simulationssoftware zur virtuellen Modellierung von Maschinen und Fertigungsprozessen.

Inmitten des Trends zur digitalen Transformation ist die Forderung entstanden, den Prozess von der Produktplanung bis zur Vermarktung zu beschleunigen. Dem stehen jedoch Hürden entgegen, wie z. B. ein erhöhter Arbeitsaufwand für Nacharbeiten und Anpassungen vor Ort aufgrund von Problemen bei der Entwicklung von Anlagen und bei der Einführung von Linien sowie Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung, da es schwierig ist, die Auswirkungen von Investitionen zu visualisieren.

Mitsubishi Electric hat dieses Problem mit einem 3D-Simulator, mit dem die Anlagen in einem digitalen Raum überprüft werden können, drastisch verbessert. Vor der Inbetriebnahme können wir die „Ergebnisse“ sichtbar machen.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile der maschinellen Datenerfassung mit PackML.

Einheitliche Überwachungsbildschirme und Abläufe sorgen für eine einfachere Bedienung und Wartung in der gesamten Linie. Standardisierte Überwachungsbildschirme und Bedienbarkeit über verschiedene Hersteller hinweg ermöglichen den effizienten Betrieb jeder Maschine mit einer vertrauten Schnittstelle in der Produktionslinie.

PackTags standardisiert die Kommunikations- und Verwaltungsprozesse in Bezug auf Produktionsdaten wie Maschinenstatus (normal/fehlerhaft) und Werkstückdaten. Die nahtlose Integration von Maschinen verschiedener Hersteller, die reduzierte Anlaufzeit und der automatische Start/Stopp der Produktionslinie tragen zu einer effizienteren Fehlersuche bei.

Optimierung von Maschinenkonstruktion und -leistung

Wir nutzen Durchbrüche in der KI auf allen Ebenen, um das Maschinendesign und die betriebliche Effizienz zu optimieren. Wir setzen diese Tools bei der Inbetriebnahme und nach dem Bau einer Maschine ein, um sicherzustellen, dass Ihre Kunden zufrieden sind.

Unser Systemrekorder ist eine Lösung für die korrektive Wartung, die bei Auftreten eines Fehlers den gesamten Betriebszustand des Systems aufzeichnet„ und eine einfache Analyse“ ermöglicht, um die Zeit für Maschinentests und Inbetriebnahme erheblich zu reduzieren.

Dies ist ein Teil unseres Pakets umfassender Wartungslösungen.

MELSEC iQ-R System Recorder Anwendungsfall - Reduzieren Sie Maschinenstillstandszeiten durch schnelle Identifizierung der Fehlerursache.

Zeichnen Sie den gesamten Betriebszustand der Anlage auf und führen Sie eine einfache Analyse durch. Der Systemrekorder ist eine Lösung für die korrektive Wartung, die beim Auftreten eines Fehlers „den gesamten Betriebszustand der Anlage aufzeichnet“ und eine „einfache Analyse“ ermöglicht, um die Ausfallzeiten erheblich zu reduzieren.

Whitepaper - Intelligente Steuerungssysteme

Entdecken Sie eine neue Dimension der Datenanalyse mit intelligenten Steuerungssystemen.

Die industrielle Automatisierung war in den letzten Jahrzehnten eine Quelle für Wettbewerbsvorteile. Die Fähigkeit, Fertigungsprozesse zu automatisieren - die seit den 1970er Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt - hat in der Fertigung wertschöpfende Elemente geschaffen.

Die Unternehmen, die am schnellsten auf industrielle Automatisierungslösungen umgestellt haben, sind zu Säulen der modernen Industrie und infolgedessen oft zu Unternehmen mit globaler Reichweite geworden. Unter ihnen befinden sich viele Marken, die heute sehr bekannt sind.

Whitepaper-Download Formular

Download Whitepapers

Wählen...
0/255
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Strategien und Lösungen für den Maschinenbau

Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen

Wählen...

Wir helfen Ihnen gerne!

Bitte stellen Sie Ihre Anfrage, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

Persönliche Informationen

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Leistungen

Our Stories

2026-01-26

NEWKFT Food Machinery steigert die Präzision und vereinfacht die Architektur mit CC-Link IE TSN

KFT Food Machinery

EN
#Food & Beverage#Machine Building#Motion-Controller MELSEC System Q#Frequenzumrichter FREQROL#Niederspannungs-Leistungsschalter#AC-Servosysteme MELSERVO

2025-01-09

NEWWeltweit erste vollautomatisierte Anlage für Baustahlmatten

Hambi Terhoeven GmbH & Co KG

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Machine Building#Materialflusstechnik#Visualisierung#MELSEC Programmierbare Steuerungen#Servomotoren

2024-10-07

NEWInnovation in der Milchproduktion

Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

EN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Machine Building#Food & Beverage

2024-08-01

NEWDünger aus Lebensmittelabfällen in nur 24 Stunden

Solserv AB

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energiesysteme#Visualisierung#Frequenzumrichter FREQROL#Steuerungen

2024-04-19

NEWIndustrielle Drucklösungen

KELLER

EN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Machine Building#Life Science

2023-10-10

Druckerfolg: Zukunftssichere und kosteneffiziente Lösung

JK Machinery

#Machine Building#AC-Servosysteme MELSERVO

2020-03-06

Qualitätskontrolle bei Hochgeschwindigkeits-Inhaler-Tests

Pharma Industry

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Life Science#Machine Building#Steuerungen#Industrieroboter

2019-07-06

Roboter-Duo schneidet Kuchen und vieles mehr

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#AC-Servosysteme MELSERVO#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA#Steuerungen