MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Personalisierung und Produktvariation

Da die Gesellschaft immer gesundheitsbewusster wird, wird das, was wir konsumieren, von Lebensmittel-"Moden" beeinflusst, aber ebenso kann das, was wir kaufen, auch von allgemeinen, öffentlichen Trends beeinflusst werden, z. B. von der Bewegung hin zu "grünen Verpackungen" und der Reduzierung des einmaligen Plastikverbrauchs. Dies stellt den modernen Lebensmittel- und Getränkehersteller vor zahlreiche Herausforderungen, von Fragen der Produktion in großem Maßstab bis hin zum Umgang mit neuen Materialien und Verfahren, die nie vorhergesehen wurden.

Lösungen für Ihre Produktion, die den Bedürfnissen des Marktes entsprechen

Modulare und skalierbare Automatisierung

Die Einführung modularer Automatisierungslösungen, die sich leicht skalieren oder umkonfigurieren lassen, um Änderungen der Produktionsanforderungen gerecht zu werden, ist von entscheidender Bedeutung. Die Ausführung muss jedoch überschaubar sein, weshalb eine schrittweise Einführung der Automatisierung oft vorzuziehen ist, um die Kosten zu beherrschen und Unterbrechungen zu minimieren.

Adaptive Automatisierungssysteme

In jüngster Zeit wird die Entwicklung flexibler und anpassungsfähiger Automatisierungssysteme, die in der Lage sind, mit Produkt- und Prozessschwankungen umzugehen, immer einfacher zu realisieren. Durch die Implementierung fortschrittlicher Sensoren und die Nutzung künstlicher Intelligenz können wir Anpassungen in Echtzeit innerhalb eines Augenblicks ermöglichen.

Fortgeschrittene Wartungspraktiken

Die Umsetzung solider Wartungsprotokolle und die regelmäßige Reinigung und Inspektion von Lebensmittel- und Getränkemaschinen schützen die Qualität und Hygiene rund um den Produktionsprozess. Ebenso wichtig sind jedoch die Vorteile, die sich aus der Pflege der "Gesundheit" der Maschinen ergeben, um die maximale Betriebszeit der Produktionsanlage zu erhalten. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die richtige Balance zwischen vorausschauender, vorbeugender oder zyklischer Maschinenwartung zu finden.

Produkt Portfolio

Moderne Visualisierungslösungen mit Konnektivität an viele Industriestandard-Kommunikationsprotokollen.
Der Mitsubishi Electric MELFA Industrieroboter eignet sich für die Zellfertigung mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision. Durch die Kombination von intelligenter Technologie und MELFA Smart Plus ist er leicht mit den SPS- und anderen Geräten von Mitsubishi Electric zu verbinden.
Der kollaborierende Roboter von Mitsubishi Electric – MELFA ASSISTA - kann sich einen Arbeitsbereich mit Menschen teilen. Einfacher, flexibler und produktiver. Dieser Roboter wird Ihre bisherige Sichtweise auf "Roboter" verändern.

Lineartransfersystem - Lösung für die intelligente Handhabung von Lebensmitteln und Getränken

Lineartransfersysteme sind für die Automatisierung von Prozessen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie unverzichtbar. Sie ermöglichen den effizienten Transport und die präzise Positionierung von Produkten zwischen Verpackung, Etikettierung und Inspektion und gewährleisten so Produktivität und gleichbleibende Qualität.

Ihr visueller Leitfaden für die Datenwissenschaft

Mit der zunehmenden Komplexität der Fertigung müssen immer komplexere Lösungen implementiert werden. Eine geeignete Data-Science-Strategie kann Fertigungsunternehmen dabei helfen, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, der noch vor einigen Jahren nicht möglich war.
Wir sind uns bewusst, dass der Einstieg in die Datenwissenschaft ziemlich überwältigend sein kann, aber wir glauben, dass dieser einfache Leitfaden Ihnen helfen wird, erste Entscheidungen zu treffen und erste Technologien in Betracht zu ziehen.

Registrieren Sie sich und laden Sie das Whitepaper hier herunter
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Leistungen

Our Stories

2026-01-26

NEWKFT Food Machinery steigert die Präzision und vereinfacht die Architektur mit CC-Link IE TSN

KFT Food Machinery

EN
#Food & Beverage#Machine Building#Motion-Controller MELSEC System Q#Frequenzumrichter FREQROL#Niederspannungs-Leistungsschalter#AC-Servosysteme MELSERVO

2024-10-07

NEWInnovation in der Milchproduktion

Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

EN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Machine Building#Food & Beverage

2024-08-01

NEWDünger aus Lebensmittelabfällen in nur 24 Stunden

Solserv AB

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energiesysteme#Visualisierung#Frequenzumrichter FREQROL#Steuerungen

2019-07-06

Roboter-Duo schneidet Kuchen und vieles mehr

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#AC-Servosysteme MELSERVO#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA#Steuerungen

2019-01-10

Automatisierung von Craft-Brauereien

Sadler's Ales

2016-09-30

Optimierung in der Fleischproduktion

N&N Nadratowski

2016-07-01

Roboterintegration ermöglicht präzises Schneiden von Kuchen

Newtech Ltd

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Food & Beverage#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Steuerungen#Industrieroboter

2014-06-04

Molkerei in Regensburg

Bayernland eG

DEEN
#Food & Beverage#Steuerungen