MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Komplexe Produktionsprozesse

Die inhärente Komplexität der Lebensmittel- und Getränkeherstellung, einschließlich der Variationen bei den Rezepten, den Eigenschaften der Zutaten und der Verpackung, macht es schwierig, den gesamten Prozess von Anfang bis Ende klar zu sehen. Darüber hinaus kann es zu Schwierigkeiten kommen, wenn es um die Automatisierung von Aufgaben geht, die komplizierte, sich nicht wiederholende Bewegungen beinhalten.
Automatisierungslösungen bewältigen diese Herausforderungen, schaffen Transparenz und ermöglichen es den Herstellern, auf Probleme oder Veränderungen zu reagieren.

Überlegungen für Ihren Produktionsprozess

Das Unsichtbare sichtbar machen

Das betriebliche "Bild" auf einen Blick zu erfassen, ist eine der Herausforderungen für den Produktionsleiter. Dazu ist eine stärkere Nutzung von Datennetzen und SCADA-Systemen erforderlich, ja sogar eine direkte Integration mit den Manufacturing Execution Systems wird unerlässlich.

Integration mit Altsystemen

Viele Lebensmittel- und Getränkehersteller haben manuelle oder halbautomatische Systeme im Einsatz, die nicht ohne weiteres geändert werden können. Es gibt viele Herausforderungen bei der nahtlosen Integration neuer Automatisierungstechnologien in bestehende Systeme. Manchmal sind sie konnektivitätsbasiert und umfassen Netzwerke und Protokolle, manchmal prozessbasiert und umfassen digitale Zwillinge und Analysen und manchmal sogar menschenbasiert und erfordern Unterstützung und Schulung.

Nachhaltige Produktion

Die Nachhaltigkeit der Produktion beruht auf zwei grundlegenden Aspekten. Der erste ist die Widerstandsfähigkeit des Fertigungsprozesses, die durch eine effiziente Wartungsplanung, proaktive Überwachung und rationalisierte Prozesse erreicht wird, die alle für die Optimierung der Produktionseffizienz und die Minimierung von Ausfallzeiten entscheidend sind. Die zweite Säule ist der Energieverbrauch, der sich direkt auf die betriebliche Effizienz auswirkt und die Umweltverantwortung untermauert. Nachhaltiges Energiemanagement bedeutet, dass es in die Automatisierungsprozesse integriert wird, um die Energie effizient und sinnvoll zu nutzen.

Optimieren Sie Ihren Prozess in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Vertiefen Sie Ihr Wissen mit ausführlichen Diskussionen oder lesen Sie eine unserer Fallstudien, um mehr über dieses Thema zu erfahren.

Produkt Portfolio

Moderne Visualisierungslösungen mit Konnektivität an viele Industriestandard-Kommunikationsprotokollen.
Der kollaborierende Roboter von Mitsubishi Electric – MELFA ASSISTA - kann sich einen Arbeitsbereich mit Menschen teilen. Einfacher, flexibler und produktiver. Dieser Roboter wird Ihre bisherige Sichtweise auf "Roboter" verändern.
Mitsubishi Electric Servosysteme - fortschrittlich und flexibel.

7 Quick Wins für eine agile Zukunft der Produktion

Viele der erörterten Ideen und Strategien für eine intelligente Fertigung setzen ein Basisniveau an Automatisierung und Integration voraus, das an neuen Standorten, die von Grund auf intelligent gestaltet wurden, viel leichter zu erreichen ist.

Es gibt jedoch eine Reihe von einfachen Ideen, die mit minimalem Zeit- und Kostenaufwand umgesetzt werden können und einen großen Einfluss auf die Bewältigung der heutigen Herausforderungen in der Fertigung haben können.

Registrieren Sie sich und laden Sie das Whitepaper hier herunter
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Leistungen

Our Stories

2026-01-26

NEWKFT Food Machinery steigert die Präzision und vereinfacht die Architektur mit CC-Link IE TSN

KFT Food Machinery

EN
#Food & Beverage#Machine Building#Motion-Controller MELSEC System Q#Frequenzumrichter FREQROL#Niederspannungs-Leistungsschalter#AC-Servosysteme MELSERVO

2024-10-07

NEWInnovation in der Milchproduktion

Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

EN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Machine Building#Food & Beverage

2024-08-01

NEWDünger aus Lebensmittelabfällen in nur 24 Stunden

Solserv AB

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energiesysteme#Visualisierung#Frequenzumrichter FREQROL#Steuerungen

2019-07-06

Roboter-Duo schneidet Kuchen und vieles mehr

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#AC-Servosysteme MELSERVO#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA#Steuerungen

2019-01-10

Automatisierung von Craft-Brauereien

Sadler's Ales

2016-09-30

Optimierung in der Fleischproduktion

N&N Nadratowski

2016-07-01

Roboterintegration ermöglicht präzises Schneiden von Kuchen

Newtech Ltd

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Food & Beverage#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Steuerungen#Industrieroboter

2014-06-04

Molkerei in Regensburg

Bayernland eG

DEEN
#Food & Beverage#Steuerungen