MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Steigerung der Verpackungseffizienz durch SCARA-Roboter

SCAN, einer der bekanntesten Fleisch- und Wurstwarenhersteller Schwedens, ist in einem Markt tätig, in dem Tradition auf industrielle Massenproduktion trifft. Um seine Führungsposition zu behaupten, strebte das Unternehmen eine Modernisierung seiner Verpackungslinien an und wollte dabei von manuellen Prozessen auf eine vollautomatisierte Lösung umsteigen. In Zusammenarbeit mit Case Link, einem agilen Systemintegrator aus Südschweden, und Mitsubishi Electric entwickelte das Unternehmen eine hochmoderne Verpackungslinie, die in puncto Geschwindigkeit, Flexibilität und schneller Inbetriebnahme neue Maßstäbe in der Branche setzt.

Die Herausforderung: Manuelle Prozesse, die Effizienz und Flexibilität einschränken

Das Verpacken von Würsten ist ein Prozess mit hoher Variabilität. In den Werken von SCAN kommen Produkte in zahlreichen Größen, Gewichten und Konfigurationen vor, was ein System erfordert, das sich sofort anpassen kann. Zuvor basierte der Prozess auf manueller Verpackung, was den Durchsatz und die Konsistenz einschränkte. Bei der Planung der Automatisierung wurden zunächst herkömmliche Gantry-Systeme (XYZ) in Betracht gezogen, aber letztendlich verworfen. Diesen veralteten Systemen fehlte die erforderliche Dynamik und die Fähigkeit, Produkte „im laufenden Betrieb“ zu entnehmen, ohne das Förderband anzuhalten, was den erforderlichen Produktionsrhythmus beeinträchtigt hätte.

Die Lösung: Hochgeschwindigkeitsrobotik und modulare Automatisierung

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, implementierte Case Link eine „Full-Line-Lösung“, die auf der neuesten Automatisierungstechnologie von Mitsubishi Electric basiert. Das Herzstück des Systems bilden zwei MELFA RH-6FRH SCARA-Roboter, die speziell aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit und Präzision ausgewählt wurden. Diese Roboter sind in der Lage, die Bewegung des Förderbands zu verfolgen und Produkte im Lauf zu entnehmen, wodurch kostspielige und ineffiziente „Stop-and-Go“-Zyklen entfallen.

Die Steuerungsarchitektur weicht erheblich von herkömmlichen Konstruktionen ab. Anstelle eines einzigen großen Schaltschranks mit komplexer, weitreichender Verkabelung entschied sich Case Link für einen modularen Ansatz. Die Anlage ist in drei separate Abschnitte unterteilt:

  • Vorbereitung: Handhabung und Positionierung von Behältern.
  • Verpackung: Der zentrale Roboterbereich, in dem die SCARA-Einheiten schnelle Pick-and-Place-Vorgänge ausführen.
  • Palettierung: Endgültige Anordnung auf EURO-Paletten.

Das Ergebnis: eine um 90 % schnellere Inbetriebnahme und eine verbesserte Produktionsleistung

Die Auswirkungen dieser modularen und robotergestützten Strategie waren bahnbrechend. Die bedeutendste Errungenschaft war die Verkürzung der Inbetriebnahmezeit vor Ort: Was normalerweise zwei Wochen dauert, wurde in nur zwei Tagen abgeschlossen. Dieses „Killer-Argument“ wurde durch die vorab getesteten modularen Schaltschränke und die nahtlose Integration der Softwareumgebung von Mitsubishi Electric ermöglicht.

Für SCAN hat der Übergang von der manuellen zur automatisierten Verpackung zu sofortigen Verbesserungen bei Stabilität und Durchsatz geführt. Die Einführung der Schutzgasverpackung (MAP) hat die Haltbarkeit der Produkte deutlich verlängert. Darüber hinaus ermöglicht die Flexibilität des Systems SCAN die Abwicklung verschiedener Formate bei minimalen Stillstandzeiten, sodass die Anlage schnell auf sich ändernde Marktanforderungen reagieren kann.

Warum ist das wichtig?

Dieses Projekt verdeutlicht die Stärke einer Partnerschaft, bei der die Lösung im Vordergrund steht. Case Link entschied sich für Mitsubishi Electric nicht nur wegen der leistungsstarken Hardware, sondern auch wegen der umfassenden Anwendungsunterstützung. Durch die Einbindung der Ingenieure von Mitsubishi Electric, die zwei Tage lang vor Ort Unterstützung leisteten, konnte Case Link eine erstklassige Lösung ohne jegliche Verzögerungen bereitstellen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Our Stories