MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Maschinenbau durch intelligentere Automatisierung voranbringen.

FDA Packaging mit Sitz in Norwich, Großbritannien, ist seit 1994 ein weltweiter Anbieter von Flow-Wrapping-Maschinen. Als kleiner bis mittelständischer Maschinenbauer arbeitet das Unternehmen im Rahmen seiner Wachstumsstrategie eng mit Mitsubishi Electric zusammen.

Diese Partnerschaft trägt wesentlich dazu bei, die eigenen Kompetenzen durch gezielte Schulungen und moderne Technologielösungen auszubauen.

Die Herausforderung: Kompetenzen ausbauen, um steigenden Branchenanforderungen gerecht zu werden

Craig Hodgkinson, Geschäftsführer und zentrales Teammitglied von FDA Packaging, wollte seine Fähigkeiten erweitern, um mit den sich wandelnden Anforderungen der Branche Schritt zu halten. Sein Hauptziel war es, die Programmierung mit der neuesten MELSOFT GX Works3 Software zu erlernen. Diese ist entscheidend für die Integration speicherprogrammierbarer Steuerungen wie der MELSEC iQ F Serie, auch bekannt als FX5 Serie, in ihre Maschinen.

Die Herausforderung bestand im Umstieg von älteren Programmierformaten auf das neue, deutlich intuitivere System von Mitsubishi Electric.

Die Lösung: Gezielte Schulungen liefern praxisnahe Lösungen

Craig nahm an einem zweitägigen iQ-F PLC Intermediate Training Kurs teil, der sich auf die FX5 PLC Serie mit GX Works3 konzentrierte und von Trainingsleiter Paul Proctor durchgeführt wurde. Dieser Kurs war Teil des umfangreichen Schulungsprogramms von Mitsubishi Electric, das darauf ausgelegt ist, Lern und Trainingsanforderungen für das gesamte Produktportfolio und über ein breites Spektrum an Automatisierungs und Produkterfahrung hinweg abzudecken. Der Kurs selbst vermittelt Schulungsinhalte, die den Teilnehmenden ermöglichen, Funktionen von GX Works3 zu nutzen, um den Prozess der Programmerstellung zu beschleunigen, einschließlich Änderungen jeder Größenordnung, sowohl bei Designanpassungen als auch bei Fehlern. Craig betonte die Bedeutung von Präsenzlernen für komplexe Aufgaben und Remote Durchführung für weniger komplexe Lern und Trainingsinhalte und hob die Wirksamkeit des Classroom Ansatzes von Mitsubishi Electric hervor, der besonders bei fortgeschrittenen Kursen und Programmierung ein sicheres Üben von Fähigkeiten ermöglicht. Paul Proctor, ein Sprecher von Mitsubishi Electric, ergänzte seine eigenen Einschätzungen zur Arbeit mit einem Teilnehmer aus dem Maschinenbau, um das Lernerlebnis zu maximieren und Craig gezielt zu unterstützen:
„Craig erklärte, dass einer der Gründe für die Teilnahme am Kurs war, mehr über eine in die PLCs integrierte Funktion zu erfahren, die ihm bekannt war und die er als Vorteil für sich sah. Die Maschinen, die sein Unternehmen herstellt, werden häufig zusammen eingesetzt und digital vernetzt, sodass wichtige Informationen ausgetauscht werden können, um den Produktfluss zu steuern. Sein bisheriger Ansatz war die bewährte Methode dedizierter fest verdrahteter Verbindungen. Dennoch war ihm die Funktion Simple CPU Communications bekannt, die er hinsichtlich Verdrahtung für effizienter hielt und die eine einfache zukünftige Erweiterung ermöglicht. Obwohl dieses Thema nicht Teil des Standardkurses war, fragte er, ob eine Demonstration mit drei verbundenen PLCs eingerichtet werden könne. Die Ausrüstung war im Schulungsraum verfügbar, sodass wir gemeinsam die Einstellungen so einfach wie möglich konfigurierten und die Signalübertragung von einer PLC zur anderen zeigten.“

Das Ergebnis: Neue Kompetenzen steigern die Maschinenproduktivität

Nach der Schulung aktualisierte Craig erfolgreich seine bisherigen Programme, sodass die FX5 PLC nun effizient auf den Maschinen von FDA Packaging läuft. Das intuitive Design der neuen Software hat seine Programmierfähigkeiten deutlich verbessert und dem Unternehmen durch höhere betriebliche Effizienz einen direkten Nutzen gebracht.
Craigs Erfahrungen und Rückmeldungen halfen dem Schulungsteam außerdem dabei, Möglichkeiten für einen stärker lösungsorientierten Lernpfad zu erkennen. Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Vision von Mitsubishi Electric UK, das Trainingsangebot künftig stärker auf zukünftige Lösungen statt nur auf produktbezogene Schulungen auszurichten.
Zusammenfassend haben das umfassende Trainings und Lernprogramm sowie die marktführenden Produkte und Technologien von Mitsubishi Electric Craig und FDA Packaging dazu befähigt, Herausforderungen der Branche souverän zu bewältigen und die Position des Unternehmens als innovativer Akteur im Maschinenbau weiter zu stärken.

Our Stories

2026-08-16

NEWVerkürzung der Rüstzeit für Roboter von 2 Wochen auf 2 Tage

SCAN

EN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#RH-FRHR Serie#MELSEC iQ-F Serie#MELSERVO-J5-Serie

2026-01-04

Wie FDA Packaging seinen Maschinenbau mit Lösungen von Mitsubishi Electric verbessert

FDA Packaging

EN
#Verpackung#MELSEC iQ-F Serie#GX Works