MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Agil, robust, nachhaltig - der Mitsubishi Electric Roboter wird 25 Jahre in der Produktion von Durable

Eine Erfolgsgeschichte

Seit über 50 Jahren produziert der Büroartikelhersteller Durable Anzeigetafeln - Taschen mit Rahmen, die als Informationsträger dienen.

Ende der 1990er Jahre wurde die Montage mit einem MELFA-Industrieroboter von Mitsubishi Electric automatisiert, der nächstes Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert.

Noch gibt es keinen Grund für den Senior-Roboter, in den Ruhestand zu gehen, aber wenn die Zeit gekommen ist, wird die Nachfolgegeneration der MELFA FR-Serie nahtlos an seine Stelle treten.

Herausforderungen bei der Automatisierung der Fertigungsprozesse von Durable

Wenig Platz für Roboter

Für die Vollautomatisierung musste der komplette Zuführungs- und Handhabungsprozess der Display-Panels von Durable innerhalb der Produktionszelle untergebracht werden. Es gab also wenig Platz für den Roboter.

Letztendlich war der Mitsubishi Electric-Roboter kompakt und flexibel genug, um alle notwendigen Bewegungen auf dem begrenzten Raum ausführen zu können.

Starke mechanische Beanspruchung der Roboter

Eine weitere große Herausforderung war die hohe mechanische Beanspruchung des Roboters während der Anwendung
Der Roboter greift und handhabt Teile mit einem Gewicht von wenigen Gramm, aber seine eigene Masse führt aufgrund der kurzen Zykluszeiten, der hohen Dynamik und der großen Hebelkräfte zu Belastungen des Getriebes und der Bremsen.
Um Ausfälle zu vermeiden, betreibt Durable daher ein straffes Wartungsprogramm und eine umfangreiche Ersatzteilhaltung.

Lösung: Mitsubishi Electric Knickarmroboter besteht den Härtetest

Härtetest bestanden: Die anspruchsvolle Anwendung mit ständigem Reversieren schöpft die Geschwindigkeit und Reichweite der Sechs-Achs-Kinematik des Knickarmroboters voll aus.
Dabei hat sich die robuste Technik von Mitsubishi Electric als langlebig erwiesen und sich im Dauerbetrieb mehr als bewährt.
Die Betriebsdaten des Roboters werden für die zustandsorientierte Instandhaltung genutzt, um die Verfügbarkeit des Roboters weiter zu sichern.

Die Roboteranwendung ist ein voller Erfolg.

Das Ergebnis: Die Produktion könnte kaum nachhaltiger sein.

Die Durable-Anwendung ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine qualitätsbewusste und vorausschauende Investitionspolitik - in diesem Fall die Vollautomatisierung mit Mitsubishi Electric-Robotern - die Produktionsanlagen zukunftssicher macht und damit auch Ressourcen schont.

Kontakt aufnehmen
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

... und was passiert dann? Einfache Umrüstung auf neue Roboterserie möglich

Umstellung auf die FR-Serie der vertikalen Knickarmroboter von Mitsubishi Electric

Noch denkt niemand daran, den Veteranen in den Ruhestand zu schicken, aber die neue FR-Serie von Vertikalknickarmrobotern wird folgen, so dass Durable von den technischen Fortschritten der letzten Jahrzehnte profitieren kann.

Dem Tag der Umstellung sieht der Produktionsleiter gelassen entgegen. Nach den Erfahrungen der Anwender in der Durable-Produktion ist die Umstellung bis auf die Programmierumgebung recht einfach. Eine Zelle wurde bereits auf einen Industrieroboter aus der aktuellen Serie umgestellt.

Die Highlights der FR-Serie der MELFA-Industrieroboter von Mitsubishi Electric

Der Umstieg auf die neue MELFA FR Roboterserie mit interner Kabelführung, verbesserten technischen Daten und mehr Optimierungsmöglichkeiten ist einfach.
Benutzerfreundliche Teachboxen sorgen für eine einfache Handhabung bei der Inbetriebnahme, während die modernen Bedienungsanleitungen in Form von leicht verständlichen Videos und Online-Tutorials zur Verfügung gestellt werden.

Erfahren Sie mehr über die hochdynamische FR-Serie:

Intelligente Funktionen der nächsten Generation mit KI

MELFA SmartPlus bietet höhere Genauigkeit und kürzere Anlaufzeiten, was die Installation vereinfacht und erweiterte Aufgaben wie beispielsweise Temperaturkompensation, Kraft-Momenten-Sensor, Unterstützung bei der Kalibrierung etc. ermöglicht.

Verbesserte Sicherheitsfunktionen für sichere, kollaborative Arbeitsanwendungen

Umfassende Sicherheitsfunktionen, einschließlich Positions- und Geschwindigkeitsüberwachung, ermöglichen die Zusammenarbeit mit dem Menschen bei der Arbeit.

Nahtlose Integration in die IT-Umgebung

MELSEC iQ-R kompatible Robotersteuerung und die integrierte FA-Lösung e-F@ctory bieten eine nahtlose Integration von Robotern und IT-Systemen.

Haben Sie weitere Fragen?

Haben Sie Fragen oder brauchen Sie Rat? Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter.
Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder aus.

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Our Stories

2026-10-20

NEWRobotics and force sensing for intelligent testing of automotive components

Minebea Access Solutions

EN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#MELSOFT Gemini 3D Simulator#Industrieroboter - MELFA

2026-02-01

Können Roboter die Versorgungslücke in der Pharmaindustrie schließen?

Robotronic

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Life Science#Industrieroboter - MELFA#Servomotoren#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT

2025-01-01

NEWMitsubishi Electric Roboter feiert bei Durable sein 25 jähriges Jubiläum

Durable

EN
#Produktion#Industrieroboter - MELFA

2024-06-01

Industrieroboter als ungewöhnliches Messwerkzeug zur Prüfung von Radarsensoren

Noffz GmbH

DEEN
#Automotive#Digitalisation#Industrieroboter - MELFA

2022-12-01

Robotics‑powered decorative coating from a single source

Singulus Technologies AG

DE
#Packaging#Material Handling#Servomotoren#MELSEC Programmierbare Steuerungen#Industrieroboter - MELFA

2019-07-06

Roboter-Duo schneidet Kuchen und vieles mehr

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#AC-Servosysteme MELSERVO#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA#Steuerungen

2018-11-01

Poka Yoke: Fehlerfreie manuelle Arbeitsplätze

Werkstatt Bremen - Martinshof

DE
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Automotive#Material Handling#Steuerungen#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA