MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Effizienz steigern im Steinbruch und der Zuschlagsstoffindustrie

Suchen Sie nach Möglichkeiten, das volle Potenzial Ihres Steinbruchs oder Ihrer Zuschlagstoffverarbeitungsanlage auszuschöpfen?

Mitsubishi Electric kann ein komplettes Paket an Automatisierungslösungen anbieten, um ein vollständiges Digitalisierungsprogramm für Sie bereitzustellen. Die vollständige Transparenz der Anlagenverfügbarkeit und der gesamten Anlagenleistung liefert Echtzeit-Steuerungsstrategien, die dazu beitragen, die Produktionskapazität und die Betriebseffizienz zu verbessern, Anlagenausfälle vorherzusagen und unerwartete Stillstände zu verhindern. 

Mitsubishi Electric verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei Fertigungs- und Prozessanlagen wie Ihrer. Dazu gehört die Implementierung von Digitalisierungsprogrammen, die auf die Größe Ihrer Anlage, das verfügbare Budget und Ihre betrieblichen Ziele zugeschnitten sind. Von der Verbesserung der Sichtbarkeit und Zugänglichkeit bis hin zur Verbesserung von Zuverlässigkeit, Betriebszeit, Flexibilität und Reaktionsfähigkeit können Sie die Anlagenleistung steigern und so die Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit in einem anspruchsvollen Markt steigern.

SPS und andere Steuerungen steuern wichtige Anlagen in Anlagen zur Zuschlagstoffverarbeitung, wie Förderbänder, Brecher, Pumpen und Ventilatoren. 

Ihre vorhandenen Steuerungssysteme und die zugehörigen industriellen Automatisierungskomponenten sind zwar in der Lage, betriebliche Aufgaben auszuführen, sie behindern Sie jedoch möglicherweise.

Die vorhandene Infrastruktur ist möglicherweise nicht in der Lage, das erforderliche Maß an Flexibilität und Reaktionsfähigkeit zu bieten, um die Effizienz zu optimieren, Verschwendung zu minimieren und gleichzeitig das erforderliche Produktionsniveau zu liefern.

Lassen Sie uns untersuchen, wie gezielte Digitalisierungsinvestitionsprogramme dazu beitragen können, Verarbeitungsanlagen zu optimieren und die Leistung zu steigern.

Herausforderung

Der erste Schritt besteht darin, einen Blick auf die aktuelle Automatisierungsinfrastruktur zu werfen. Welches Maß an Kontrolle besteht für jede unserer Anlagen und wie einfach wird es sein, Leistungsdaten aus diesen Anlagen zu extrahieren? 

Letztendlich wird die Antwort auf diese grundlegenden Fragen darüber entscheiden, wie unser Implementierungsplan umgesetzt wird und wie viel Investition in jeder Phase erforderlich sein wird.

Lösung

Der Schlüssel zu jedem Digitalisierungsprogramm besteht darin, die wichtigsten Ziele und entscheidenden Geschäftstreiber mit dem Produktionsbetrieb zu besprechen. Für ein typisches Zuschlagstoffwerk umfasst dies wahrscheinlich Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten und ein System zur Vermeidung des Verlusts wichtiger Anlagenressourcen. 

Die Digitalisierung kann viele Vorteile bieten und viele Automatisierungsgeräte bieten mittlerweile eine Fülle von Daten, die beispielsweise Berichte über den Energieverbrauch von Anlagen und die Implementierung vorausschauender Wartungstechniken zum Schutz dieser kritischen Anlagenanlagen und zur Bereitstellung intelligenter Wartungsprogramme liefern können. Die Konzentration auf bekannte Problembereiche oder Knackpunkte ist ein guter Anfang und führt häufig zu kürzeren Return on Investment (ROI)-Zeiträumen bei überschaubaren Ausgaben.

Mitsubishi Electric hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit Fertigungs- und Prozessanlagen zur Implementierung von Digitalisierungsprogrammen, die auf die Anlagengröße und das verfügbare Budget zugeschnitten werden können und die betrieblichen Ziele erfüllen.

Mit einem klaren, gut durchdachten, stufenweisen Plan mit klaren Meilensteinen auf dem Weg kann jedes Unternehmen von einem angemessenen Grad an Digitalisierung profitieren, da eine bessere Anlagentransparenz immer zu einer verbesserten Anlagenleistung führt.

Das neueste zum Thema Maximierung der Anlagenleistung

White paper

The road to digitalisation in future manufacturing

The benefits which I4.0 can deliver for industry – and thus ultimately for consumers – include lower costs, faster production, better resource efficiency, higher quality control and greater product and component traceability.
Download the white paper here
0/255
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

You might also be interested in our webinars with topics around plant performance

Click here

Smart Infrastructure Solutions

The acquisition of ICONICS Inc. by Mitsubishi Electric brings together two key players in the automation sector where the synergy between their portfolio allows for the creation of some very exciting solutions for applications such as situational awareness for utility companies, energy demand side management in both the commercial and manufacturing space and smart building management. David Bean from Mitsubishi Electric and Chris Bromley from ICONICS UK discuss several of these solutions and the strength of their combined offering.

Edge Computing Technologies

The rise of Edge Computing and Artificial Intelligence (AI) is becoming the driving force among asset owners striving for improved quality, productivity and bottom line savings. The ability to create derived knowledge of the process and use AI to predict an outcome in real time offers OT managers incredible insight into the processes they have under their control. Mitsubishi Electric would like to share our insights into the technologies that are enabling businesses around the world to move to the next chapter in their journey towards digitalisation.

We Know... Time-Sensitive Networking (TSN)

Industry 4.0 has moved beyond the novelty stage and has become a strategic focus for many companies. While IIoT offers an effective technology platform for Industry 4.0 applications, its foundation is a suitable network with the necessary level of determinism to share all data generated by a process. This transparency depends on convergence, i.e. the ability to combine multiple types of traffic on a single network, which in turn depends on determinism. The technology that automation is moving towards to address this need for convergence is Time-Sensitive Networking (TSN).

Find out what we know and why we believe TSN should be part of your company's strategy today.

Who knows about the new G5-5 harmonic legislation?

Join us as we look at the new standard, how it differs from G5-4 and how it affects new / existing installations.
Are you aware that G5-5 is a site standard and not a product standard? and as little as 30Kw of none linear load could make your entire site none compliant.
Not only will be covering the standard itself, but what services and products we can offer to make your site compliant.

Smart Manufacturing for SMEs and Existing Plant

It is clear that the road to digital manufacturing offers so many productivity and efficiency benefits, so how can Small and Medium sized Enterprises (SMEs)or existing established manufacturing plants get established on this path?
Mitsubishi Electric will take an holistic view of the complete process, show how it is possible, with a clear vision of success, to implement this journey in smaller manageable steps, honing in on the needs and aspirations of the manufacturer and producing a staged approach which delivers return on investment along the way.

The road to digitalisation can start with small steps!

Produkt Line-up

Leistungen