PROFINET ist ein Industrial-Ethernet-Standard, der eine schnelle und zuverlässige Kommunikation zwischen Steuerungen, Maschinen und Feldgeräten in der industriellen Automatisierung ermöglicht. Er bildet die Grundlage für moderne, vernetzte Produktionsumgebungen und sorgt dafür, dass Daten sicher und effizient übertragen werden.
Auf Basis von Ethernet unterstützt PROFINET sowohl einfache Anwendungen als auch anspruchsvolle Funktionen wie Echtzeitkommunikation, umfangreiche Diagnosemöglichkeiten und den Aufbau skalierbarer Netzwerke. Damit stellt PROFINET eine zeitgemäße Alternative zu klassischen Feldbussystemen dar und erfüllt die Anforderungen moderner Automatisierungskonzepte.
Mitsubishi Electric setzt auf Open Automation und eine durchgängige Multinetzwerkfähigkeit seiner Systeme. Die Unterstützung von PROFINET ermöglicht die nahtlose Integration in bestehende Anlagen und sorgt für leistungsfähige sowie stabile Automatisierungslösungen.
Was ist PROFINET?
PROFINET ist ein international etablierter Standard für industrielle Kommunikation, der definiert, wie Automatisierungskomponenten über Ethernet Daten austauschen. Ziel ist eine stabile, performante und standardisierte Kommunikation, die speziell auf industrielle Anforderungen zugeschnitten ist.
Der Standard wird vor allem in der Fabrik- und Prozessautomatisierung eingesetzt und unterscheidet klar zwischen den Rollen von Controllern und Devices. Dadurch lassen sich Steuerungen, Feldgeräte und weitere Automatisierungskomponenten eindeutig in das Netzwerk integrieren.
Anwender profitieren von einem großen, herstellerübergreifenden Geräte-Ökosystem und einer hohen Integrationsfähigkeit. Neben reinen Prozessdaten unterstützt PROFINET auch Diagnose- und Statusinformationen, was die Inbetriebnahme vereinfacht, Wartungsaufwände reduziert und die Transparenz im laufenden Betrieb erhöht.
Welche Vorteile bietet PROFINET in der Industrie?
PROFINET ist speziell für industrielle Umgebungen entwickelt und ermöglicht eine zuverlässige Kommunikation auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Der Ethernet-basierte Ansatz erlaubt es, PROFINET flexibel in unterschiedlichsten Anlagen einzusetzen – von kompakten Maschinen bis hin zu großen, komplexen Produktionssystemen.
Ein wesentlicher Vorteil liegt in der zusätzlichen Transparenz im Netzwerk. Neben reinen Prozessdaten stehen auch Diagnose- und Statusinformationen zur Verfügung, wodurch sich Störungen schneller erkennen und Stillstände gezielt reduzieren lassen.
Echtzeitkommunikation und hohe Performance
PROFINET ermöglicht deterministische und planbare Kommunikationszeiten, die für zeitkritische Anwendungen in der Automatisierung unerlässlich sind. Auch schnelle Taktzeiten sowie synchronisierte Bewegungsabläufe lassen sich zuverlässig umsetzen.
Selbst in komplexen Netzwerken mit vielen Teilnehmern bleibt die Kommunikation stabil und leistungsfähig. Neben Steuerdaten können zudem Diagnosen und Parameter effizient übertragen werden, was die Anlagenüberwachung verbessert. Die hohe Performance von PROFINET trägt damit wesentlich zu stabilen Prozessen und einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei.
Flexibilität und Skalierbarkeit in Automatisierungssystemen
PROFINET unterstützt sowohl einfache Netzwerkstrukturen als auch große, segmentierte Anlagen. Automatisierungssysteme lassen sich schrittweise erweitern, ohne die bestehende Kommunikation grundlegend neu aufbauen zu müssen.
Unterschiedliche Gerätetypen können über einen einheitlichen Standard integriert werden, was Anpassungen an neue Produktionsanforderungen erleichtert. Gleichzeitig reduzieren einheitliche PROFINET-Strukturen den Engineering- und Wartungsaufwand und schaffen eine zukunftssichere Basis für moderne Automatisierungslösungen.
PROFINET Komponenten und Systemarchitektur
PROFINET-Systeme bestehen aus klar definierten Komponenten und Kommunikationsrollen, die eine transparente und zuverlässige Zusammenarbeit innerhalb des Automatisierungsnetzwerks ermöglichen. Die Systemarchitektur sorgt dafür, dass Steuerungen und Feldgeräte effizient miteinander kommunizieren und Informationen gezielt ausgetauscht werden.
Eine saubere Planung der PROFINET-Architektur ist dabei entscheidend. Sie bildet die Grundlage für hohe Performance, eine gute Diagnosefähigkeit und die Möglichkeit, das System bei Bedarf flexibel zu erweitern oder anzupassen.
Steuerungen und PROFINET Devices
In PROFINET-Netzwerken übernehmen Steuerungen die Rolle des PROFINET Controllers und organisieren die gesamte Kommunikation. PROFINET Devices sind die angeschlossenen Feldgeräte, wie dezentrale I/O-Systeme, Antriebe oder Sensoren, die Prozessdaten liefern oder Befehle empfangen.
Controller und Devices sind in der Regel herstellerübergreifend kompatibel, was eine flexible Systemgestaltung ermöglicht. Devices werden dabei nicht nur in das Netzwerk eingebunden, sondern auch parametriert und kontinuierlich diagnostiziert. Mitsubishi Electric nutzt PROFINET, um Automatisierungskomponenten effizient zu vernetzen und flexibel in unterschiedliche Systemlandschaften zu integrieren.
Netzwerkstruktur und industrielle Kommunikation
PROFINET-Netzwerke basieren auf Industrial Ethernet und erlauben flexible Netzwerkstrukturen, die sich an die jeweilige Anlagenarchitektur anpassen lassen. Umfangreiche Diagnosefunktionen erleichtern die schnelle Fehlererkennung und unterstützen einen stabilen Anlagenbetrieb.
Darüber hinaus unterstützt PROFINET Funktionen wie Geräteidentifikation und die Abbildung von Topologieinformationen, was die Inbetriebnahme und Wartung vereinfacht. Eine strukturierte Netzwerkplanung erhöht die Anlagenverfügbarkeit und schafft die Grundlage für zuverlässige industrielle Kommunikation. Mitsubishi Electric legt dabei besonderen Wert auf stabile PROFINET-Netzwerke, um dauerhaft zuverlässige Automatisierungslösungen zu realisieren.
PROFINET vs. PROFIBUS – der direkte Vergleich
| Kriterium | PROFINET | PROFIBUS |
| Technologiebasis | Ethernet-basierter
Kommunikationsstandard | Klassischer Feldbus |
| Datenübertragung | Hohe Datenraten und
leistungsfähige Kommunikation | Geringere Datenraten im
Vergleich |
| Diagnose &
Transparenz | Umfangreiche Diagnose-
und Statusinformationen | Eingeschränkte
Diagnosemöglichkeiten |
| Flexibilität &
Skalierbarkeit | Sehr flexibel, gut
skalierbar für moderne Anlagen | Weniger flexibel,
stärker auf feste Strukturen ausgelegt |
| Industrie-4.0-Eignung | Optimal für moderne,
vernetzte Automatisierungskonzepte | Vor allem für bestehende
Anlagen geeignet |
| Einsatz bei Mitsubishi
Electric | Bevorzugter Standard für
moderne Automatisierungslösungen |
Vor allem in
Bestandsanlagen relevant
|
Typische Einsatzbereiche von PROFINET in der Automatisierung
PROFINET wird in vielen Bereichen der industriellen Automatisierung eingesetzt, insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau. Dort sorgt der Standard für eine zuverlässige und leistungsfähige Kommunikation zwischen Steuerungen, Antrieben und Feldgeräten.
Gerade in komplexen Produktionsumgebungen bietet PROFINET eine hohe Transparenz, da neben Prozessdaten auch umfangreiche Diagnose- und Statusinformationen zur Verfügung stehen. Modulare Maschinenkonzepte lassen sich dadurch effizient umsetzen und flexibel an veränderte Anforderungen anpassen.
PROFINET eignet sich sowohl für Neuanlagen als auch für die Modernisierung bestehender Systeme. Mitsubishi Electric nutzt PROFINET, um flexible und leistungsfähige Automatisierungslösungen für unterschiedliche Branchen bereitzustellen und moderne Produktionskonzepte zuverlässig umzusetzen.
Warum setzt Mitsubishi Electric auf Multinetzwerkfähigkeit und der Kompatibilität mit PROFINET?
Mitsubishi Electric setzt bewusst auf Multinetzwerkfähigkeit und die Kompatibilität mit PROFINET, um maximale Offenheit, Investitionssicherheit und Zukunftsfähigkeit in der industriellen Automatisierung zu gewährleisten.
In modernen Produktionsumgebungen existieren unterschiedliche Feldbus- und Ethernet-Standards oft parallel – je nach Anlage, Maschinenlieferant oder Werksstandard. Durch die Unterstützung mehrerer Netzwerke lassen sich Mitsubishi-Electric-Produkte nahtlos in bestehende Architekturen integrieren, ohne aufwendige Umrüstungen oder proprietäre Insellösungen.
Die PROFINET-Kompatibilität spielt dabei eine zentrale Rolle, da PROFINET zu den weltweit führenden Industrial-Ethernet-Standards gehört und insbesondere in heterogenen Anlagen hohe Performance, Echtzeitfähigkeit und transparente Kommunikation ermöglicht. So profitieren Anwender von durchgängigen Datenflüssen, flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten und einer einfachen Vernetzung von Steuerung, Motion, HMI und übergeordneten IT-Systemen – heute und in Zukunft.
Häufige Fragen zu PROFINET