Die Idee entstand während meines Besuchs vor Ort, zu einer Zeit, als erneut ein Ausfall eines Elektromotors aufgetreten war. Eines Tages wandte sich der Betriebsleiter, Herr Krzysztof Rejdych, mit der dringenden Bitte an mich, einen beschädigten Motor zu reparieren. Zufälligerweise lieferte ich das reparierte Aggregat persönlich aus. Während unseres Treffens führte mich Herr Krzysztof durch das Werk und zeigte mir die Anwendung, in der der von uns reparierte Motor zum Einsatz kam.
Zunächst möchte ich kurz die Situation schildern, wie ich sie vorgefunden habe. Betrachten wir einen Abschnitt der Prozesslinie, der von einem zweistufigen Elektromotor mit einer Nennleistung von 18,5/23 kW angetrieben wird, der an ein mechanisches Getriebe gekoppelt ist. Dieses Antriebssystem bewegt eine Reihe von Seilen, an denen ein Laufwagen befestigt ist. Die mechanische Konstruktion selbst umfasst eine Reihe von Endschaltern, die die aktuelle Position des Laufwagens anzeigen und signalisieren, wenn ein Gangwechsel oder ein Stopp erforderlich ist. Alle Motorstarts und Drehzahländerungen (erster oder zweiter Gang) erfolgten direkt über das Stromnetz mithilfe von Netzschützen. Jeder Anlauf führte zu erheblichen elektrischen und mechanischen Überlastungen. Die gesamte Konstruktion war daher erheblichen Belastungen ausgesetzt.
Während des Rundgangs durch die Anlage sprachen wir über die Ursachen der Ausfälle. An einem Punkt fragte Herr Krzysztof, ob es möglich wäre, diese vollständig zu beseitigen oder zumindest zu reduzieren, da Stillstände erhebliche Kosten verursachen. Daraufhin schlug ich die Installation eines Frequenzumrichters vor, der die bestehenden Probleme durch eine vollständige Kontrolle des Motorbetriebs lösen würde. Dadurch lassen sich Überlastungen begrenzen und das Bremsverhalten grundlegend verändern, da der Frequenzumrichter die Hauptaufgabe des Bremsens übernimmt.
Ich erläuterte den Unterschied zwischen dem bisherigen Betrieb, bei dem die Bremse den Wagen bei voller Geschwindigkeit stoppen musste und dadurch erheblichen Belastungen ausgesetzt war, und einem Szenario, bei dem die Bremse erst greift, wenn der Wagen nahezu zum Stillstand gekommen ist. Dies verlängert die Lebensdauer der Bremse erheblich, da die Betriebszeit der Bremsscheiben deutlich erhöht wird. Mit einem Frequenzumrichter arbeitet die Bremse sequenziell und schützt im Falle eines Stromausfalls das gesamte Antriebssystem. In der Praxis ist sie damit nicht mehr Teil des eigentlichen Bremsvorgangs des Motors. Nach der Modernisierung dient die Bremse effektiv als Haltebremse.
Während des Besuchs fiel mir außerdem die Masse des Wagens und die potenzielle Energie auf, die jedes Mal gespeichert wird, wenn dieser in die obere Position gebracht wird. Bis dahin hatte ich diesem Aspekt wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Wie viele Ingenieure und Automatisierungsspezialisten, die ich kenne, hätte ich bei überschüssiger Rückspeiseenergie des Motors, insbesondere bei schnellen Verzögerungen, routinemäßig einen Bremswiderstand empfohlen. In diesem Fall brachte mich jedoch die Situation vor Ort dazu, die Frage neu zu bewerten: Warum sollte eine offensichtlich beträchtliche Energiemenge ungenutzt in Wärme umgewandelt werden, wenn sie sinnvoll genutzt werden kann?
Mir war bekannt, dass Mitsubishi Electric Energierückspeisemodule anbietet. Allerdings hatte ich noch nie von einer Anwendung einer solchen Lösung in einer Betonmischanlage gehört, in der üblicherweise Getriebe mit hohen Untersetzungen eingesetzt werden. Dennoch kam ich zu dem Schluss, dass die anfallende Energiemenge groß genug war, um diesen Ansatz zu rechtfertigen. Deshalb schlug ich anstelle eines Bremswiderstands, der Energie in Form von Wärme vernichtet, ein Rückspeisemodul vor, das die Energie zurückgewinnt und dem Produktionsprozess wieder zur Verfügung stellt.
Herr Krzysztof reagierte sehr positiv auf diesen Vorschlag und bat umgehend um ein Angebot sowie um den frühestmöglichen Umsetzungstermin. Um die Komponenten korrekt auszulegen und das Potenzial für elektrische Energieeinsparungen zu verifizieren, führte unser Implementierungsteam unter der Leitung von Dawid Wróblewski Messungen vor Ort sowie eine Datenanalyse durch. Anschließend wurde die Modernisierung umgesetzt.
Bezüglich der Frage nach der Betriebseffizienz möchte ich zwei wesentliche Aspekte hervorheben. Der erste betrifft Überlastungen und mechanische Belastungen, die die Lebensdauer des Systems beeinflussen und die Anzahl kostenintensiver Stillstände erhöhen. Der zweite Aspekt betrifft die Energieeffizienz.
Es ist hervorzuheben, dass der Wagen eines der zentralen Elemente der Produktionslinie darstellt und täglich mehrere hundert Fahrzyklen absolviert, sowohl nach oben als auch nach unten. Vor diesem Hintergrund wird der Unterschied beim Bremsenverschleiß und bei der Lebensdauer der Komponenten vor und nach der Modernisierung deutlich. Zur Veranschaulichung hilft ein Vergleich mit dem Bremsen eines Autos: Wenn bei nahezu null Geschwindigkeit gebremst wird, entsteht praktisch kein Verschleiß an den Bremsscheiben. Im Gegensatz dazu verursacht eine starke Bremsung beispielsweise bei 50 km/h einen erheblich höheren Verschleiß.