Elektrische Anlagen in Wohngebäuden, Industrie und öffentlichen Einrichtungen müssen heute höchsten Sicherheitsstandards genügen. Klassische Schutzorgane wie Leitungsschutzschalter (LS) und Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) sind unverzichtbar, stoßen jedoch bei einer spezifischen Gefahr an ihre Grenzen: dem Fehlerlichtbogen.
AFDDs (Arc Fault Detection Device) von Mitsubishi Electric schließen diese Sicherheitslücke. Sie erkennen gefährliche serielle und parallele Lichtbögen, bevor sie einen Brand entfachen können, und bieten in Kombination mit integriertem Leitungs- und Fehlerstromschutz maximale Sicherheit auf kleinstem Raum.
Was ist ein AFDD und wie funktioniert er?
Ein AFDD (umgangssprachlich oft nur Brandschutzschalter genannt) ist ein intelligentes Schutzgerät für Endstromkreise. Während herkömmliche Sicherungen nur auf "zu viel Strom" (Überlast/Kurzschluss) oder "Strom am falschen Ort" (Fehlerstrom) reagieren, "hört" der AFDD quasi in die Leitung hinein.
Mithilfe digitaler Signalverarbeitung und integrierter Mikroprozessoren analysiert er permanent den Strom- und Spannungsverlauf auf typische Hochfrequenz-Muster. Er unterscheidet dabei zuverlässig zwischen:
- Betriebslichtbögen: Ungefährliche Funken, die z. B. beim Bürstenfeuer einer Bohrmaschine entstehen.
- Fehlerlichtbögen: Gefährliche Entladungen durch Kabelbruch, lose Klemmen oder gequetschte Leitungen, die Temperaturen von mehreren tausend Grad erzeugen können.
Erkennt der Algorithmus eine kritische Signatur, trennt das Gerät den betroffenen Stromkreis in Bruchteilen einer Sekunde vom Netz.
Die Schutzlücke schließen: LS vs. FI vs. AFDD
Viele Anwender fragen sich: "Brauche ich einen AFDD, wenn ich schon einen FI habe?" Die Antwort ist ein klares Ja, denn die Geräte decken unterschiedliche Gefahrenbereiche ab:
Besonders serielle Fehlerlichtbögen (z. B. ein Kabelbruch in der Wand oder ein Wackelkontakt in einer Steckdose) werden weder vom LS noch vom FI erkannt, da hierbei kein Strom gegen Erde fließt und der Stromfluss oft unterhalb der Auslöseschwelle des LS-Schalters bleibt. Genau hier verhindert der AFDD schleichende Schwelbrände.
Einsatzbereiche und Normen: Wann ist der Brandschutzschalter Pflicht?
Die Norm DIN VDE 0100-420 spielt bei der Planung eine zentrale Rolle. Sie fordert für bestimmte Bereiche den Einsatz von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen oder empfiehlt dringend eine Risikoanalyse.
Typische Einsatzgebiete laut Norm und Empfehlung:
- Schlaf- und Aufenthaltsräume: In Kindertagesstätten, Seniorenheimen, barrierefreien Wohnungen und Hotels.
- Gebäude mit erhöhtem Brandrisiko: Orte, an denen feuergefährliche Materialien verarbeitet oder gelagert werden (z. B. Schreinereien, Scheunen).
- Brennbare Baustoffe: Holzhäuser oder Gebäude in Holzständerbauweise.
- Unersetzbare Güter: Museen, Galerien, Archive und denkmalgeschützte Bauten.
Planer und Elektrofachkräfte nutzen AFDDs von Mitsubishi Electric, um die normativen Anforderungen rechtssicher umzusetzen und das Haftungsrisiko im Schadensfall zu minimieren.
AFDD-Lösungen von Mitsubishi Electric: 3-in-1 Schutz
Mitsubishi Electric setzt auf Kombi-Geräte, die dem Installateur Arbeit abnehmen und Platz im Verteiler sparen. Unsere AFDD Fehlerlichtbogen-Schutzschalter vereinen in der Regel drei Funktionen in einem einzigen Gehäuse:
- Fehlerlichtbogenerkennung (AFDD unit)
- Fehlerstromschutz (RCD/FI)
- Leitungsschutz (MCB/LS)
Technische Highlights im Überblick:
- Bauform: Kompakte modulare Hutschienen-Geräte (z. B. 3 Module breit für kompletten Schutz).
- Varianten: Verfügbar für Nennströme von 10 bis 40 A.
- Charakteristik: B- und C-Auslösecharakteristik für flexible Anpassung an Lasten.
- Fehlerstrom: Typ A mit 30 mA Bemessungsfehlerstrom für Personenschutz.
- Diagnose: Anzeige der Auslöseursache erleichtert die Fehlersuche vor Ort erheblich.
Ein Beispiel für diese Hochleistungskomponenten ist der AFDD-C32/30mA/2-A, der sich ideal für anspruchsvolle Endstromkreise eignet. Über unsere Produktübersicht finden Sie Datenblätter und Ausschreibungstexte für Ihre Planung.
Systemverbund und Installation
In modernen Niederspannungsverteilungen müssen Komponenten nahtlos ineinandergreifen. Die AFDDs von Mitsubishi Electric sind Teil eines modularen Baukastensystems. Sie lassen sich perfekt mit weiteren Reiheneinbaugeräten wie Überspannungsschutz (SPD) und smarten Messgeräten kombinieren.
Für den Installateur bedeutet das: Einheitliches Design, einfache Verschienung und eine schnelle Montage. Da der AFDD in der Regel am Beginn des Endstromkreises installiert wird, lassen sich auch Bestandsanlagen (Retrofit) gezielt nachrüsten, um das Sicherheitsniveau von Altbauten auf den aktuellen Stand der Technik zu heben.
Auch wenn moderne AFDDs oft über integrierte FI-Funktionen verfügen, ist das Zusammenspiel mit klassischen Fehlerstromschutzschaltern in der Unterverteilung essenziell. Unsere AFDD-Module sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in bestehende Schutzkonzepte integrieren lassen.
Detaillierte Informationen zu unseren Basisschutzgeräten finden Sie auf unserer Seite zu Fehlerstromschutzschaltern (FI/ RCD).
Der Brandschutzschalter AFDD bietet umfassenden Schutz gegen Brände, die durch Fehlerlichtbögen ausgelöst werden. Er verbessert deutlich Ihren Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden in Ihrem Zuhause. Durch die stetige elektronische Leitungsüberwachung erkennt das Gerät Fehlerlichtbögen und löst automatisch aus. Der AFDD vereint die Schutzfunktionen eines Fehlerstromschutzschalters, eines Leitungsschutzschalters und einer Fehlerlichtbogenerkennungseinheit in einem Gerät, um Sie vor Stromschlägen, Überströmen sowie Kurzschlüssen oder Fehlerlichtbögen zu schützen. Der Elektrotechniker kann effizienter auf die Kundensicherheit reagieren und mit dem Brandschutzschalter ein Gerät am aktuellen Stand der Technik und entsprechend der gängigen Normen installieren. Sie sind als 2-polige 3-Modul-B- oder C-Kurven-Geräte vom Typ A erhältlich.
Häufige Fragen zu AFDD Brandschutzschaltern (FAQ)
Wir beraten Sie gerne persönlich!